跳到主要内容

Rokae Robot

文档导航​

按需进入各产品文档:

文档说明
SDK软件开发工具包:接口、示例与集成指南
xCore控制系统使用手册
插件二次开发插件说明
ROS2ROS2 软件包说明
下载软件与 PDF 手册下载

术语表​

名词解释
RobotAssist珞石机器人 xCore 控制系统的上位机软件,具有机器人移动控制、程序编写、参数配置、状态监控等功能,可以运行于 xPad2 示教器、PC 等设备上。
HMIHuman Machine Interface,人机交互界面。
HMIDHMI Device,人机交互设备。
RCRobot Controller,机器人控制器。
RCIRokae Control Interface,珞石机器人外部控制接口,支持底层实时控制。
SDKSoftware Development Kit ,软件开发工具包,支持通过 C++ 等语言实现对机器人的底层控制,后续将逐步取代 RCI 。
Project工程,控制机器人运行的程序、任务等对象的管理集合;工程的数据对象可以导出,在其他工程或机器人复用。
Task在 xCore 中我们称为任务。
Module在 xCore 中我们称为程序模块。
Elbow臂角,指的是臂平面与参考平面之间的夹角,臂平面指的是机器人大臂与小臂所组成的平面,参考平面是指,三轴为零时末端达到同样位姿时所形成的臂平面。
RLRokae Robot Language ,珞石机器人语言,包含丰富的指令,可以基于RL 搭建机器人任务。
xPad2示教器。
RSCRobot Safety Controller,安全控制器。
JOG点动。
零空间运动对于冗余自由度机器人,可以通过零空间运动,实现机器人关节运动但末端静止的效果。
PERS 变量持续性变量,在程序执行过程中如果此类型变量的值发生了变化,将会自动将该变量的初始值修改为当前值,由此达到“持续”存储的效果。