接口说明
本章列出各版本 xCore SDK 所支持的接口和功能简述。不同开发语言的版本对接口的功能定义基本一致,但是参数、返回值和调用方法会有区别。
C++:实例化 rokae::Robot 类
根据机器人构型和轴数不同,C++ 版本的 SDK 提供了下列几个可供实例化的 Robot 类,初始化时会检查所选构型和轴数是否和连接的机器人匹配:
| 类名 | 适用机型 |
|---|---|
| xMateRobot | 协作6 轴 |
| xMateErProRobot | 协作7 轴 |
| StandardRobot | 工业6 轴 |
| xMateCr5Robot | 协作CR5 轴 |
| PCB4Robot | 工业4 轴 |
| PCB3Robot | 工业3 轴 |
机器人基本操作及信息查询
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 连接机器人 | connectToRobot() | ||
| 连接机器人 | connectToRobot(remoteIP,localIP) | remoteIP - 机器人IP 地址 localIP - 本机地址。实时模式下收发交互数据用 | |
| 断开连接 | disconnectFromRobot() | ||
| 设置连接断开回调函数 | setConnectionHandler(handler) | handler- 回调函数, 参数为bool, true-连接 false-断开 | |
| 查询机器人基本信息 | robotInfo() | 控制器版本,机型,轴数 | |
| 机器人上下电急停状态 | powerState() | on/off/Estop/Gstop | |
| 机器人上下电 | setPowerState(state) | state - on/off | |
| 查询当前操作模式 | operateMode () | auto/manual | |
| 切换手自动模式 | setOperateMode(mode) | mode - auto/manual | |
| 查询机器人运行状态 | operationState() | idle/jog/RLprogram/moving等状态 | |
| 重启工控机 | rebootSystem() | ||
| 关闭工控机 | shutdownSystem() | ||
| 获取当前末端/法兰位姿 | posture(ct) | ct - 坐标系类型 | [X,Y,Z,Rx,Ry,Rz] |
| 获取当前末端/法兰位姿 | cartPosture(ct) | ct - 坐标系类型 | [X,Y,Z,Rx,Ry,Rz]及轴配 置参数 |
| 获取当前关节角度 | jointPos() | 本体 rad;外部轴、导轨、附加轴 rad 或 m | |
| 获取当前关节速度 | jointVel() | 本体 rad/s;外部轴、导轨、附加轴 rad/s 或 m/s | |
| 获取关节力矩 | jointTorque() | 各轴力矩 Nm | |
| 查询多个状态 | getStateList() | 当前位置,IO 信号,操作模式,速度覆盖值 | |
| 查询基坐标系 | baseFrame() | [X,Y,Z,Rx,Ry,Rz] | |
| 设置基坐标系 | setBaseFrame(frame) | frame - 坐标系 | |
| 查询当前工具工件组 | toolset() | 末端坐标系,参考坐标系,负载信息 | |
| 设置工具工件组 | setToolset(toolset)setToolset(toolName,wobjName) | toolset- 工具工件组信息 toolName- 工具名字 wobjName- 工件名字 | |
| 计算逆解 | calcIk(posture)calcIk(posture,toolset) | posture - 末端相对于外部参考坐标系位姿 toolset- 工具工件组信息 | 关节角度 |
| 计算正解 | calcFk(joints) calcFk(joints,toolset) | joints- 关节角度 toolset - 工具工件组信息 | 末端相对于外部参考坐标系位姿 |
| 计算笛卡尔位姿所有逆解 | calcAllIkSolutions(posture, confs) | posture- 笛卡尔位姿,法兰相对与基座标系。其它坐标系需自行转换confs -对应的confdata,错误码为0时有效 | 逆解结果,单位弧度 |
| 清除伺服报警 | clearServoAlarm() | ||
| 查询控制器日志 | queryControllerLog(count,level) | count - 查询个数 level -日志等级offset- 偏移数, 比如0代表从最新的日志开始查询, 10代表从第11条开始查询 | 控制器日志列表 |
| 设置碰撞检测相关参数,打开碰撞检测功能 | 协作:enableCollisionDetection(sensitivity,behaviour,fallback)工业六轴( StandardRobot):enableCollisionDetection(sensitivity, fallback) | 协作:behaviour 含 stop1/stop2/柔顺等工业:仅 stop1,无 behaviour 参数fallback - 回退距离或柔顺度 | |
| 关闭碰撞检测功能 | disableCollisionDetection() | ||
| 坐标系标定 | calibrateFrame(type,points, is_held,base_aux) | type - 坐标系类型,支持 tool / wobj / base / rail points - 标定轴角度列表 is_held - 手持/外部工具工件 base_aux - 基坐标系标定辅助点 | 标定结果:坐标系和偏差 |
| 设置DH参数 | setRobotCfg_DHparam(param_all, param_link) | param_all - 精度补偿开对应的 DH 参数,顺序:各轴 Alpha[°], A[mm], D[mm], Theta[°] param_link - 精度补偿关对应的 DH 参数 | |
| 设置机器人零点 | setRobotCfg_CalibrateZero(calibrate_angle_all, calibrate_angle_link) | calibrate_angle_all - 精度补偿开对应的编码器数值 calibrate_angle_link - 精度补偿关对应的编码器数值 | |
| 获取当前软限位数值 | getSoftLimit(limits) | limits - 各轴软限位 | 已打开/已关闭 |
| 设置软限位 | setSoftLimit(enable,limits) | enable - 打开/关闭 limits - 各轴软限位 | |
| 恢复状态 | recoverState(item) | item - 恢复选项 :急停恢复 | |
| 设置导轨参数 | setRailParameter(name, value) | name - 参数名 value - 参数值 | |
| 读取导轨参数 | getRailParameter(name,value) | name - 参数名 value - 参数值 | |
| 读取机械单元参数 | getMechUnit(name,info,value) | R -参数类型name 参数名,u1~u6 info 参数名,见value说明 | |
| 读取附加轴信息 | getExtAxisInfo(name,info,value) | R -参数类型name 参数名,axis1~axis6 info 参数名,见value说明 | |
| 配置NTP | configNtp(server_ip) | server_ip - NTP 服务端 IP | |
| 手动同步一次 NTP 时间 | syncTimeWithServer() | ||
| 查询 SDK 版本号 | sdkVersion() | 版本号 |
运动控制
非实时模式运动控制相关接口。
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 设置运动控制模式 | setMotionControlMode(mmode) | mode - NRT/RT/RL 工程 | |
| 开始/继续运动 | moveStart() | ||
| 运动重置 | moveReset() | ||
| 暂停机器人运动 | stop() | ||
| 添加运动指令 | moveAppend(command,id) | command - 一条或多条 MoveL/MoveJ/MoveAbsJ/MoveC/MoveCF/MoveSP 指令 id -指令 ID ,用于执行信息反馈 | |
| 设置默认运动速度 | setDefaultSpeed(speed) | speed - 末端最大线速度 | |
| 设置默认转弯区 | setDefaultZone(zone) | zone - 转弯区半径 | |
| 设置是否使用 conf | setDefaultConfOpt(forced) | forced - 是/否使用 | |
| 设置运动指令是否使自动取消转弯区 | setAutoIgnoreZone(enable) | enable-是否自动取消 | |
| 设置最大缓存指令个数 | setMaxCacheSize(number) | number - 个数 | |
| 开始 Jog 机器人 | startJog(space,rate,step,index, direction) | space - 参考坐标系rate - 速率 step - 步长 index - XYZABC/J1-7 direction - 方向 | |
| 开始 Jog 机器人+外部轴 | startJogWithExt(space, rate, step, index, direction, fixed_name, is_ext = true) | space - 参考坐标系rate - 速率 step - 步长 index - XYZABC/J1-7 direction - 方向fixed_name-与index配合使用 | |
| 动态调整机器人运动速率 | adjustSpeedOnline(scale) | scale - 速率 | |
| 设置接收事件的回调函数 | setEventWatcher(eventType, callback) | eventType - 事件类型 callback - 处理事件的回调函数 | |
| 查询事件信息 | queryEventInfo(eventType) | eventType - 事件类型 | 事件信息 |
| 执行运动指令 | executeCommand(command) | command - 一条或多条 MoveL/MoveJ/MoveAbsJ/MoveC/MoveCF/MoveSP 指令 | |
| 读取当前加速度 | getAcceleration(acc,jerk) | acc - 加速度 jerk - 加加速度 | |
| 设置运动加速度 | adjustAcceleration(acc,jerk) | acc - 加速度 jerk - 加加速度 | |
| 打开奇异规避功能 | setAvoidSingularity(method, enable,threshold) | method - 奇异规避方式 enable - 打开/关闭 threshold - 阈值参数 | |
| 查询是否打开规避奇异功能 | getAvoidSingularity(method) | method - 奇异规避方式 | 已打开/已关闭 |
| 检验笛卡尔轨迹是否可达 | checkPath(start,start_joint, target) | start - 起始点 start_joint - 起始关节角度 target - 目标点 | 计算出的目标轴角 |
| 示教器热插拔 | setTeachPendantMode(enable) | enable true - 使用示教器 false - 不使用示教器 |
实时运动控制
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回 |
|---|---|---|---|
| 重新连接实时控制服务器 | reconnectNetwork() | ||
| 断开连接 | disconnectNetwork() | ||
| 设置周期调度 | setControlLoop(callback, priority,useStateDataInLoop) | callback - 回调函数 priority - 线程优先级 useStateDataInLoop - 是否在回调中读取实时状态数据 | |
| 开始执行调度任务 | startLoop(blocking) | blocking - 是否阻塞 | |
| 停止调度任务 | stopLoop () | ||
| 开始运动 | startMove(mode) | mode - 控制模式 | |
| 停止运动 | stopMove() | ||
| 发送JointPosition/CartesianPosition/Torque命令 | sendCommand(cmd) | cmd- 根据控制模式(RtControllerMode)不同,有3种运动命令: 关节角度/笛卡尔位姿/力矩 | |
| 开始接收实时状态数据 | startReceiveRobotState(timeout ,fields) | timeout - 超时等待时间 fields - 接收的数据列表 | |
| 停止接收实时状态数据 | stopReceiveRobotState () | ||
| 更新机器人状态数据到当前最新 | updateRobotState(timeout) | timeout - 超时等待时间 | |
| 获取机器人状态数据 | getStateData(name,data) | name - 数据名 data - 数据值 | |
| 开启servoJ功能 | setServoJoint(ServoJ_T, ServoJ_Lookahead, ServoJ_Kp, ) | ||
| 停止servoJ功能 | stopServoJoint() | ||
| 实时模式运动是否发生了运动错误 | hasMotionError() | ||
| PTP 轴空间规划运动 | MoveJ(speed,start,target) | speed - 速度系数 start - 起始关节角度 target - 目标关节角度 | |
| PTP 笛卡尔空间直线规划运动 | MoveL(speed,start,target) | speed - 速度系数 start - 起始位姿 target - 目标位姿 | |
| 3 点圆弧规划运动 | MoveC(speed, start,aux,target) | speed - 速度系数 start - 起始位姿 aux - 辅助点位姿target - 目标位姿 | |
| 读取DH参数 | getRobotCfg_DHparam(get_nominal) | get_nominal false - 优化后或设置后的参数 true - 读取标称参数 | DH参数 |
| 设置限幅滤波参数 | setFilterLimit(limit,frequency) | limit - 是否开启限幅 frequency - 截止频率 | |
| 设置笛卡尔空间运动区域 | setCartesianLimit(length, frame) | length - 区域长宽高frame - 区域中心坐标系 | |
| 设置关节阻抗系数 | setJointImpedance(factor) | factor - 各关节阻抗系数 | |
| 设置笛卡尔空间阻抗控制系数 | setCartesianImpedance(factor) | factor - 系数 | |
| 设置碰撞检测阈值 | setCollisionBehaviour(threshold) | threshold - 各关节阈值 | |
| 设置末端执行器位姿 | setEndEffectorFrame(frame) | frame - 末端相对于法兰的位 姿 | |
| 设置负载 | setLoad(load) | load - 负载信息 | |
| 设置滤波截止频率 | setFilterFrequency(joint,cart, torque) | joint - 关节位置截止频率 cart - 笛卡尔空间位置截止频率 torque - 关节力矩截止频率 | |
| 设置笛卡尔空间阻抗控制末端期望力 | setCartesianImpedanceDesiredTorque(torque) | torque - 末端期望力 | |
| 设置滤波参数 | setTorqueFilterCutoffFrequency(frequency) | frequency - 频率 | |
| 设置力控坐标系 | setFcCoor(frame,type) | frame - 坐标系type - 力控任务坐标系类别 | |
| 发生错误后自动恢复机器人 | automaticErrorRecovery() | ||
| 设置网络延迟阈值 | setRtNetworkTolerance(percent) | percent - 阈值百分比 | |
| 切换使用 RCI 客户端 | useRciClient(use) | use -是否切换 |
路径规划相关
| 简述 | 类 |
|---|---|
| S 速度规划的笛卡尔空间运动 | CartMotionGenerator |
| S 速度规划的轴空间运动 | JointMotionGenerator |
点位跟随,点位可以是笛卡尔位姿或轴角度;start 与后续 update 须使用同一类点位 | FollowPosition |
通信相关
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
|---|---|---|---|
| 查询 DI 信号值 | getDI(board,port) | board - IO 板序号 port - 信号端口号 | on |
| 设置 DI 信号值 | setDI(board,port,state) | board - IO 板序号 port -信号端口号 state - 信号值 | |
| 查询 DO 信号值 | getDO(board,port) | board - IO 板序号 port - 信号端口号 | on |
| 设置 DO 信号值 | setDO(board,port,state) | board - IO 板序号 port - 信号端口号 state - 信号值 | |
| 查询 AI 信号值 | getAI(board,port) | board - IO 板序号 port - 信号端口号 | 信号值 |
| 设置 AO 信号 | setAO(board,port,value) | board - IO 板序号 port - 信号端口号 value - 信号值 | |
| 设置输入仿真模式 | setSimulationMode(state) | state - 打开/关闭 | |
| 读取寄存器值 | readRegister(name,index,value) | name - 寄存器名称 index - 寄存器数组索引value-读取的数值 | |
| 写入寄存器值 | writeRegister(name,index,value) | name - 寄存器名称 index - 寄存器数组索引 value - 写入的数值 | |
| 设置 xPanel 对外供电模式 | setxPanelVout(opt) | opt - 模式 | |
| 获取末端按键状态 | getKeypadState() | 末端按键的状态 | |
| 末端工具 485 通信开关 | setxPanelRS485(opt, if_rs485) | opt - 对外供电模式,0:不输出,1:保留,2:12v,3:24vif_rs485 - 是否打开 485 通信 | |
| 初始化 xPanel RS485 通信参数 | xPanelRS485Init(baud, check_bit, stop_bit) | baud - 末端RS485通信波特率check_bit - 末端RS485通信校验位,支持无、奇校验、偶校验stop_bit - 末端RS485通信停止位,支持1个停止位、2个停止位 | |
| 设置 xPanel RS485 通信超时 | setxPanelRS485Overtime(overtime_ms) | overtime_ms - RS485通信超时时间(ms),范围 50~10000 | |
| 初始化 xPanel CAN 波特率 | xPanelCANInit(arbitration_baud, data_baud) | arbitration_baud - 仲裁波特率 data_baud - 数据波特率 | |
| 485 通信读写寄存器 | XPRWModbusRTUReg(slave_addr, fun_cmd, reg_addr, data_type, num, data_array, if_crc_reverse) | slave_addr- 类型int,末端连接设备地址,0-65535fun_cmd - 类型int,功能码,有效值0x03/04/06/10reg_addr- 类型int,寄存器的起始地址,0-65535data_type - 类型string,支持的类型有int16/uint16/int32/uint32num- 类型int,一次操作连续寄存器个数;功能码0x06时无效。CR/ER/SR:末端固件小于301时16位[1,3]、32位1;≥301时16位[1,59]、32位[1,29];AR:16位[1,27]、32位[1,13] data_array - 发送或接收数据的数组,具体类型根据数据类型定义确定;功能码为0x06时,只使用此数组的数据[0],功能码0x10时,输入参数数组的长度必须和num保持一致,否则报错if_crc_reverse- 类型bool,是否需要改变CRC校验高低位,默认为false即可 | |
| 485 通信读写线圈或离散输入 | XPRWModbusRTUCoil(slave_addr, fun_cmd, coil_addr, num, data_array, if_crc_reverse) | slave_addr- 类型int,末端连接设备地址fun_cmd - 类型int,功能码,有效值0x01/0x02/0x05/0x0Fcoil_addr- 类型int,线圈或者离散输入寄存器的起始地址num- 类型int,连续读写个数;功能码0x05时无效。CR/ER/SR:末端固件小于301时[1,48];≥301时[1,944];AR:[1,432] data_array - 发送或接收数据的数组,具体类型根据数据类型定义确定;功能码为0x06时,只使用此数组的数据[0],功能码0x10时,输入参数数组的长度必须和num保持一致,否则报错if_crc_reverse- 类型bool,是否需要改变CRC校验高低位,默认为false即可 | |
| 485 通信裸传数据 | XPRS485SendData(send_byte, rev_byte, send_data, rev_data) | send_byte - 类型为int,待发送数据的字节数rev_byte - 类型为int,待发送数据的字节数send_data- 类型为std::vector,长度需要和send_byte 参数一致,否则为参数非法rev_data- 类型为std::vector,长度需要和recv_byte 参数一致,否则为参数非法 | |
| 接收 CAN 裸数据 | CANReceiveData(timeout_ms, data_type, recv_frame) | timeout_ms- 接收超时时间data_type - 要接收的数据类型,支持类型int16/uint16/uint8recv_frame - CANFrame接收CAN帧的帧信息与帧数据 | |
| 发送 CAN 裸数据 | CANSendData(data_type, send_frame) | data_type - 发送的CAN帧数据类型,支持int16/uint16/uint8send_frame - 发送CAN帧的帧信息与帧数据组成的vector容器 | |
| 按序发送并接收 CAN 帧 | CANRwData(param, recv_frames, ec) | param - 类型为 CANRwParam,输入请求recv_frames - 类型为 CANRwResult,按组保存收到的帧,每帧为原始字节ec - 类型为 error_code,输出错误码 |
RL工程
控制器中需要有已创建好的RL工程,支持查询工程信息和运行。
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
|---|---|---|---|
| 查询RL 工程列表 | projectsInfo() | 工程名称和任务名 | |
| 加载工程 | loadProject(name,tasks) | name-工程名称 tasks-任务列表 | |
| pp-to-main | ppToMain() | ||
| 开始运行工程 | runProject() | ||
| 暂停运行工程 | pauseProject() | ||
| 设置运行速率和循环模式 | setProjectRunningOpt(rate,loop) | rate-运行速率 loop-循环/单次 | |
| 查询工具信息 | toolsInfo() | 工具名称,位姿,负载等信息 | |
| 查询工件信息 | wobjsInfo() | 工件名称,位姿,负载等信息 | |
| 将本地的RL工程压缩包导入控制器 | importProject(file_path,overwrite) | file_path -本地 .zip压缩包路径, 文件大小在10M以内overwrite- 是否覆盖同名文件,是:覆盖;否:自动重命名 | 工程名 |
| 删除控制器里的RL工程 | removeProject(project_name,remove_all) | project_name- 工程名remove_all- 是否删除所有工程,缺省值是false | |
| 导入本地文件到控制器 | importFile( src_file_path, dest, overwrite) | src_file_path 本地文件路径。文件大小在10M以内 dest 目标路径 overwrite 覆盖同名文件 | 导入成功后文件名 |
| 删除控制器中文件 | removeFiles(file_path_list) | file_path_list 文件路径的列表 | |
| 设置全局工具信息 | setToolInfo(tool_info) | tool_info 工具信息 | |
| 设置全局工件信息 | setWobjInfo(wobj_info) | wobj_info 工件信息 |
协作相关
包括拖动示教和路径录制相关功能。
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
|---|---|---|---|
| 打开拖动 | enableDrag(space,type, enable_drag_button) | space-拖动空间 type-拖动类型 enable_drag_button-无需按键拖动 | |
| 关闭拖动 | disableDrag() | ||
| 开始录制路径 | startRecordPath(duration) | duration-录制时长 | |
| 停止录制路径 | stopRecordPath () | ||
| 取消录制 | cancelRecordPath() | ||
| 是否使能平行基座模式(CR5) | enableCompletePostureLerp(enable) | enable - true 开启 / false 关闭 | |
| 保存路径 | saveRecordPath(name,saveAs) | name-路径名称 saveAs-重命名为 | |
| 路径回放 | replayPath(name,rate) | name-路径名称 rate-回放速率 | |
| 删除保存的路径 | removePath(name,all) | name-路径名称 all -是否删除所有路径 | |
| 查询路径列表 | queryPathLists() | 路径名称列表 | |
| 力传感器标定 | calibrateForceSensor(all_axes, axis_index) | all_axes-标定所有轴 axis_index-单轴标定下标 |
力控指令
通过 forceControl() 获取力控指令对象后调用下列接口。
| 简述 | 接口 | 参数 | 返回值 |
|---|---|---|---|
| 力控指令类 | forceControl() | ForceControl_T | |
| 获取当前力矩信息 | getEndTorque(ref_type,joint, external,cart_torque, cart_force) | ref_type -力矩相对的参考系 joint-各轴测量 external-各轴外部力 cart_torque-笛卡尔空间力矩 cart_force-笛卡尔空间力 | |
| 力控初始化 | fcInit(frame_type) | frame_type-力控坐标系 | |
| 开始力控 | fcStart() | ||
| 停止力控 | fcStop() | ||
| 设置阻抗控制类型 | setControlType(type) | type-阻抗类型 | |
| 设置力控模块使用的负载 | setLoad(load) | load-负载 | |
| 设置关节阻抗刚度 | setJointStiffness(stiffness) | stiffness-刚度 | |
| 设置笛卡尔阻抗刚度 | setCartesianStiffness(stiffness) | stiffness-刚度 | |
| 设置笛卡尔零空间阻抗刚度 | setCartesianNullspaceStiffness(stiffness) | stiffness-刚度 | |
| 设置关节期望力矩 | setJointDesiredTorque(torque) | torque-力矩值 | |
| 设置笛卡尔期望力/力矩 | setCartesianDesiredForce (value) | value-期望力/力矩 | |
| 设置绕单轴旋转的正弦搜索运动 | setSineOverlay(line_dir, amplify,frequency,phase,bias) | line_dir-参考轴 amplify-幅值 frequency-频率 phase-相位 bias-偏置 | |
| 设置平面内的莉萨如搜索运动 | setLissajousOverlay (int plane, double amplify_one,double frequency_one,double amplify_two, double frequency_two,double phase_diff,error_code &ec) | plane-参考平面 amplify_one-一方向幅值 frequency_one-一方向频率 amplify_two-二方向幅值 frequency_two-二方向频率 phase_diff相位偏差 | |
| 开启搜索运动 | startOverlay() | ||
| 停止搜索运动 | stopOverlay() | ||
| 暂停搜索运动 | pauseOverlay() | ||
| 重新开启暂停的搜索运动 | restartOverlay() | ||
| 设置与接触力有关的终止条件 | setForceCondition(range, isInside,timeout) | range-力限制 isInside-超出/符合限制条件 时停止等待 timeout-超时时间 | |
| 设置与接触力矩有关的终止条件 | setTorqueCondition (range, isInside,timeout) | range-力矩限制 isInside-超出/符合限制条件 时停止等待 timeout-超时时间 | |
| 设置与接触位置有关的终止条件 | setPoseBoxCondition(supervising_frame,box,isInside,timeout) | supervising_frame-长方体所 在的参考坐标系 box-长方体 isInside-超出/符合限制条件 时停止等待 timeout-超时时间 | |
| 激活设置的终止条件并等待 | waitCondition () | ||
| 启动/关闭力控模块保护监控 | fcMonitor(enable) | enable-打开|关闭 | |
| 设置力控模式下的轴最大速度 | setJointMaxVel(velocity) | velocity-轴速度 [rad/s],范围 >=0 | |
| 设置机械臂末端相对基坐标系的最大速度 | setCartesianMaxVel(velocity) | velocity-XYZ [m/s],ABC [rad/s],范围 >=0 | |
| 设置力控模式下轴最大动量 | setJointMaxMomentum(momentum) | momentum-动量 [N·s],范围 >=0 | |
| 设置力控模式下轴最大动能 | setJointMaxEnergy(energy) | energy-动能 [N·rad/s],范围 >=0 | |
| 笛卡尔阻抗力限幅 | setCartesianControlMaxWrench(max_wrench) | XYZ[N]、ABC[Nm],[0,1000],fcStart~fcStop 有效 | |
| 笛卡尔阻抗接触限速 | setCartesianControlMaxVel(max_cart_vel) | XYZ [0,3] m/s;ABC [0,10] rad/s | |
| 关节阻抗力矩限幅 | setJointControlMaxTorque(max_torque) | Nm,[0,1000] | |
| 关节阻抗速度限幅 | setJointControlMaxVel(max_joint_vel) | rad/s,[0,10] | |
| 力控带宽 | setFcGain(gain) | 各轴 [0,60],默认 20 | |
| 摩擦力补偿 | setFriction(fric) | 各轴 [0,1],默认 0.9 |