跳到主要内容

数据结构

1 xCoreSDK错误码 ErrorCode​

int value                               # 错误码数值
String^ message # 错误信息

2 机器人基本信息,在与建立机器人连接后加载 Info​

String^ id                              # 机器人uid, 可用于区分连接的机器人
String^ mac # Mac地址
String^ version # 控制器版本
String^ type # 机器人机型名称
Int32 joint_num # 轴数

3 坐标系 Frame​

array<double>^ trans                    # 平移量 [X, Y, Z], 单位:米
array<double>^ rpy # 欧拉角 [Rx, Ry, Rz], 单位:弧度

4 笛卡尔点位 CartesianPosition​

double elbow                            # 臂角, 适用于7轴机器人, 单位:弧度
List<int>^ confData # 轴配置数据,[cf1, cf2, cf3, cf4, cf5, cf6, cf7, cfx]
List<double>^ external # 外部关节数值,单位:弧度|米。导轨单位米

偏移 CartesianPosition::Offset:

Offset.Type type                        # 偏移类型:none 无偏移 | offs 相对工件坐标系 | relTool 相对工具坐标系
Frame^ frame # 相对于指定工具/工件坐标系的偏移

5 关节点位 JointPosition​

List<double>^ joints                    # 关节角度值, 单位:弧度
List<double>^ external # 外部关节数值, 单位:弧度|米。导轨单位米

6 非实时运动指令 MoveCommand​

CartesianPosition^ cartTarget           # 目标笛卡尔点位
JointPosition^ jointTarget # 目标关节点位
CartesianPosition^ auxPoint # 辅助点
CartesianPosition::Offset^ cartTargetOffset # 笛卡尔目标点偏移选项
CartesianPosition::Offset^ auxPointOffset # 辅助点偏移选项
double speed # 机器人末端最大线速度, 单位mm/s。见setDefaultSpeed
double jointSpeed # 关节速度百分比,用于关节类型指令,范围[0, 1]。大于等于0时生效;小于0时仍使用speed计算出的关节速度
double rotSpeed # 空间旋转速度,用于末端类型指令,单位rad/s。大于等于0时生效;小于0时旋转速度默认为200°/s
double zone # 转弯区半径大小,单位mm。见setDefaultZone
String^ customInfo # 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
List<double>^ args # 其它参数。MoveCF 长度2:全圆执行角度[弧度];旋转姿态类型 0不变姿态|1动轴旋转|2定轴旋转。MoveSP 长度4:初始半径[米];每旋转单位角度半径变化[米/弧度];合计旋转角度[弧度];旋转方向 1顺时针|0逆时针。MoveWait 长度1:停留时长[秒],最小有效时长1ms

7 负载信息 Load​

double mass                             # 负载质量, 单位:千克
array<double>^ cog # 质心 [x, y, z], 单位:米
array<double>^ inertia # 惯量 [ix, iy, iz], 单位:千克·平方米

8 状态列表 StateList​

array<double>^ joint_pos                            # 轴角,单位弧度
CartesianPosition^ cart_pos # 笛卡尔位姿
array<Tuple<String^, Boolean>^>^ digital_signals # 数字量 IO 名称与数值
array<Tuple<String^, Double>^>^ analog_signals # 模拟量 IO 名称与数值
OperateMode operation_mode # 操作模式
double speed_override # 速度覆盖比例

9 工具工件组信息, 根据一对工具工件的坐标、负载、机器人手持设置计算得出 Toolset​

Load^ load                              # 机器人末端手持负载
Frame^ end # 机器人末端坐标系相对法兰坐标系转换
Frame^ reference # 机器人参考坐标系相对世界坐标系转换

并不显式区分手持/外部。手持工具时,负载和末端坐标系来自工具,参考坐标系来自工件;手持工件时,负载和末端坐标系来自工件,参考坐标系来自工具。

10 坐标系标定结果 FrameCalibrationResult​

Frame^ frame                            # 标定结果坐标系
array<double>^ errors # 样本点与 TCP 偏差:最小值、平均值、最大值,单位 m

11 控制器日志信息 LogInfo​

const int id                            # 日志ID号
String^ timestamp # 日期及时间
String^ content # 日志内容
String^ repair # 修复办法

12 RL工程信息 RLProjectInfo​

String^ name                            # 工程名称
List<String^>^ taskList # 任务名称列表

13 工具/工件信息。工件的坐标系已相对其用户坐标系变换 WorkToolInfo​

String^ name                            # 名称
String^ alias # 描述
bool robotHeld # 是否机器人手持
Frame^ pos # 位姿
Load^ load # 负载

14 CAN 数据帧 CANFrame​

int frame_id                            # 帧 ID
int frame_format # 帧格式(见 CANFormat)
int frame_type # 帧类型(见 CANType)
array<int>^ data # CAN 数据(由 data_type 解释为 uint8/int16/uint16)
int frame_valid_length # 有效长度(元素个数,须与 data 长度一致)

15 CAN 单组收发参数 CANRwItem​

int can_id                           CAN 帧 ID
int can_format 帧格式(见 CANFormat)
int can_type 帧类型(见 CANType)
int send_len 发送字节数,按 send_data 的长度计算,无需手动设置
int rev_frames_per 期望接收帧数,1 为一发一收,大于 1 为一发多收
array<Byte>^ send_data 发送的原始字节

16 CAN 收发请求 CANRwParam​

int interval_ms                      每组收发之间的间隔,单位 ms;0 表示不等待
List<CANRwItem^>^ rw_frames 收发序列