跳到主要内容

数据结构

1 xCoreSDK错误码 ErrorCode​

int value_                              # 错误码数值
String^ message_ # 错误信息

2 机器人基本信息,在与建立机器人连接后加载 Info​

String^ id                              # 机器人uid, 可用于区分连接的机器人
String^ mac # Mac地址
String^ version # 控制器版本
String^ type # 机器人机型名称
Int32 joint_num # 轴数

3 坐标系 Frame​

array<double>^ trans                    # 平移量 [X, Y, Z], 单位:米
array<double>^ rpy # 欧拉角 [Rx, Ry, Rz], 单位:弧度
array<double>^ quat # 四元数 [x, y, z, w], 只读

4 笛卡尔点位 CartesianPosition​

Type type                               # 偏移类型
Frame^ frame # 相对于指定工具/工件坐标系的偏移
double elbow # 臂角, 适用于7轴机器人, 单位:弧度
List<int>^ confData # 轴配置数据,[cf1, cf2, cf3, cf4, cf5, cf6, cf7, cfx]
List<double>^ external # 外部关节数值,单位:弧度|米。导轨单位米

5 关节点位 JointPosition​

List<double>^ joints                    # 关节角度值, 单位:弧度
List<double>^ external # 外部关节数值, 单位:弧度|米。导轨单位米

6 非实时运动指令 MoveCommand​

CartesianPosition^ cartTarget           # 目标笛卡尔点位
JointPosition^ jointTarget # 目标关节点位
CartesianPosition^ auxPoint # 辅助点
double speed # 机器人末端最大线速度, 单位mm/s。见setDefaultSpeed
double jointSpeed # 大于等于0时生效;小于0时仍使用speed计算出的关节速度关节速度百分比,用于关节类型指令,范围[0, 1]。
double rotSpeed # 大于等于0时生效;小于0时旋转速度默认为200°/s空间旋转速度,用于末端类型指令,单位rad/s。
double zone # 转弯区半径大小,单位mm。见setDefaultZone
String^ customInfo # 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来
List<double>^ args # 运动指令其它参数

7 负载信息 Load​

double mass                             # 负载质量, 单位:千克
array<double>^ cog # 质心 [x, y, z], 单位:米
array<double>^ inertia # 惯量 [ix, iy, iz], 单位:千克·平方米

8 状态列表 StateList​

array<double>^ joint_pos                            # 轴角,单位弧度
CartesianPosition^ cart_pos # 笛卡尔位姿
array<Tuple<String^, Boolean>^>^ digital_signals # 数字量 IO 名称与数值
array<Tuple<String^, Double>^>^ analog_signals # 模拟量 IO 名称与数值
OperateMode operation_mode # 操作模式
double speed_override # 程序速度比例

9 工具工件组信息, 根据一对工具工件的坐标、负载、机器人手持设置计算得出 Toolset​

Load^ load                              # 机器人末端手持负载
Frame^ end # 机器人末端坐标系相对法兰坐标系转换
Frame^ reference # 机器人参考坐标系相对世界坐标系转换

10 坐标系标定结果 FrameCalibrationResult​

Frame^ frame                            # 标定结果坐标系
array<double>^ errors # 样本点与 TCP 偏差:最小值、平均值、最大值,单位 m

11 控制器日志信息 LogInfo​

initonly int id                         # 日志ID号
String^ timestamp # 日期及时间
String^ logText # 日志内容
String^ repairHint # 修复办法

12 RL工程信息 RLProjectInfo​

String^ name                            # 工程名称
List<String^>^ taskList # 任务名称列表

13 工具/工件信息。工件的坐标系已相对其用户坐标系变换 WorkToolInfo​

String^ name                            # 名称
String^ alias # 描述
bool robotHeld # 是否机器人手持
Frame^ pos # 位姿
Load^ load # 负载

14 末端按键状态 KeyPadState​

bool key1_state ~ key7_state            # 末端按键 1~7 状态

14 CAN 数据帧 CANFrame​

int frame_id                            # 帧 ID
int frame_format # 帧格式(见 CANFormat)
int frame_type # 帧类型(见 CANType)
array<int>^ data # CAN 数据(由 data_type 解释为 uint8/int16/uint16)
int frame_valid_length # 有效长度(元素个数,须与 data 长度一致)

说明:v0.8.2 起 data 由 array<UInt16>^ 改为 array<int>^,以正确支持 int16/uint16/uint8。

16 EtherCAT 从站信息 SlaveInfo​

UInt32 vendorId
UInt32 productCode
UInt32 reversionNumber
UInt16 slaveAddr
UInt32 slaveId
UInt16 alStatus
String^ slaveName

17 SDO 数据 SDOData​

int index
int sub_index
int length
int over_time
int wait_time # 单位 ms,默认 0
int print_data # 1 则控制器打印数据,默认 0
array<Byte>^ data # 有效载荷最多 50 字节

18 网络配置 NetworkOptions​

进程级全局配置,须在 connectToRobot 之前通过 BaseRobot::setDefaultNetworkOptions 设置。超时小于 500ms 会被抬升到 500ms。可用 NetworkOptions::Default() 获取与 C++ 一致的默认值。

Int32 tcpConnectTimeoutMs               # TCP 连接超时,默认 30000
Int32 tcpDisconnectTimeoutMs # TCP 断开超时,默认 30000
Int32 rpcDefaultTimeoutMs # 同步 RPC 默认超时(如 robotInfo),默认 10000
bool autoReconnect # asio2 自动重连,默认 true
bool skipFileTransferOnMainConnectFail # 主端口连接失败时是否跳过文件端口,默认 false

19 传送带状态 ConveyorState​

String^ name                            # 传送带名称
bool photoelectric_state # 光电状态
int encoder_value # 编码器值
Int64 encoder_correction_value # 编码器修正值
double speed # 传送带速度,mm/s
double wobj_position # 工件位置,mm