跳到主要内容

概述

关于本手册​

感谢您购买本公司的机器人系统。

本文档记载了正确安装使用机器人的以下说明:

  • 机器人二次开发接口SDK(Python)的使用。

安装使用该机器人系统前,请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后,请妥善保管,以便随时取阅。

手册对象​

本手册面向:

  • 机器人应用开发工程师。

请务必保证以上人员具备基础的机器人操作、Python 编程等所需的知识,并已接受本公司的相关培训。

如何阅读产品手册​

本手册包含单独的安全章节,必须在阅读安全章节后,才能进行安装或维护作业。

版本记录​

版本编号日期说明
v0.4.12024.08新增力控相关接口,适配 xCore 版本 v2.2.2
v0.5.02024.12新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v3.0.1
v0.7.02026.03适配 xCore 版本 v3.2.1
v0.8.02026.7新增若干接口,修复问题,适配 xCore 版本 v4.0.0;含 RL 变量/点位、EtherCAT、xPanel CAN/RS485、ArRobot、模型库重力/雅可比导数、升级备份、setCpuAffinity 等
v0.8.22026.8新增 NetworkOptions、传送带监控、诊断模块、getStateList、setRealtimeOptimization;修复 CAN 通信 int16/uint16