跳到主要内容

数据结构

1 机器人基本信息 rokae::Info​

std::string id         机器人 uid, 可用于区分连接的机器人
std::string mac; Mac地址
std::string version 控制器版本
std::string type 机器人机型名称
int joint_num 轴数

2 机器人状态列表 rokae::StateList​

std::vector<double>  joint_pos                             轴角
CartesianPosition cart_pos 笛卡尔位姿
std::vector<std::pair<std::string, bool>>digital_signals 数字量 IO
std::vector<std::pair<std::string, double>> analog_signals 模拟量 IO
OperateMode operation_mode 操作模式
double speed_override 速度覆盖比例

3 坐标系 rokae::Frame​

std::array< double, 3 > trans       平移量, [X, Y, Z], 单位:米
std::array< double, 3 > rpy XYZ 欧拉角, [A, B, C], 单位:弧度
std::array< double, 4 > quat 四元数 [x, y, z, w],只读
std::array< double, 16 > pos 行优先变换矩阵。只用于实时模式笛卡尔位置/阻抗控制。
RotationType rotType 旋转表示类型,固定为 eulerXYZ

4 笛卡尔点位 rokae::CartesianPosition​

std::array< double, 3 > trans         平移量, [x, y, z], 单位:米
std::array< double, 3 > rpy XYZ 欧拉角, [A, B, C], 单位:弧度
double elbow 臂角, 适用于 7 轴机器人, 单位:弧度
bool hasElbow 是否有臂角
std::vector< int > confData 轴配置数据,元素个数应和机器人轴数一致
std::vector< double > external 外部关节数值 单位:弧度|米。导轨单位米

5 笛卡尔点位偏移量 rokae::CartesianPosition::Offset​

Type type                 类型: Offs/RelTool
Frame frame 偏移坐标

6 关节点位 rokae::JointPosition​

std::vector< double > joints         关节角度值, 单位:弧度
std::vector< double > external 外部关节数值 单位:弧度|米。导轨单位米

7 关节扭矩,不包含重力和摩擦力 rokae::Torque​

std::vector< double > tau           期望关节扭矩,单位: Nm

8 负载信息 rokae::Load​

double mass                         负载质量, 单位:千克
std::array< double, 3 > cog 质心 [x, y, z], 单位:米
std::array< double, 3 > inertia 惯量 [ix, iy, iz], 单位:千克·平方米

9 工具工件组信息 rokae::Toolset​

根据一对工具工件的坐标、负载、机器人手持设置计算得出。

Load load                 机器人末端手持负载
Frame end 机器人末端坐标系相对法兰坐标系转换
Frame ref 机器人参考坐标系相对世界坐标系转换

10 坐标系标定结果 rokae::FrameCalibrationResult​

Frameframe                          标定结果
std::array<double, 3> errors 样本点与 TCP 标定值的偏差, 依次为最小值,平均值,最大值, 单
位 m

11 RL工程信息 rokae::RLProjectInfo​

std::string name                          工程名称
std::vector< std::string > taskList 任务名称列表

12 工具/工件信息 rokae::WorkToollnfo​

std::string name              名称
std::string alias 别名, 暂未使用
bool robotHeld 是否机器人手持
Frame pos 位姿。工件的坐标系已相对其用户坐标系变换
Load load 负载

13 运动指令 MoveAbsJ rokae::MoveAbsJCommand​

JointPosition target          目标关节点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s, 关节速度根据末端线速度大小划分几个区间,详见 setDefaultSpeed()
double jointSpeed 关节速度百分比
int zone 转弯区大小, 单位 mm
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

14 运动指令MoveJ rokae::MoveJCommand​

CartesianPosition target          目标笛卡尔点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s, 关节速度根据末端线速度大小划分几个区间,详见 setDefaultSpeed()
double jointSpeed 关节速度百分比
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition::Offset offset 偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

15 运动指令MoveL rokae::MoveLCommand​

CartesianPosition target          目标笛卡尔点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition ::Offset offset 偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

16 运动指令 MoveC rokae::MoveCCommand​

CartesianPosition target                 目标笛卡尔点位
CartesianPosition aux 辅助点位
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
CartesianPosition ::Offset targetOffset 目标点偏移量
CartesianPosition ::Offset auxOffset 辅助点偏移量
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

17 运动指令MoveCF rokae::MoveCFCommand​

CartesianPosition target                  辅助点位 1
CartesianPosition aux 辅助点位 2
int speed 末端线速度, 单位 mm/s
double rotSpeed 空间旋转速度
int zone 转弯区大小, 单位 mm
double angle 全圆执行角度, 单位: 弧度
CartesianPosition ::Offset targetOffset 目标点偏移量
CartesianPosition ::Offset auxOffset 辅助点偏移量
RotType rotType 全圆姿态旋转模式
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

18 运动指令 MoveSP rokae::MoveSPCommand​

CartesianPosition target                   终点笛卡尔点位
CartesianPosition::Offset targetOffset 偏移选项
double radius 初始半径, 单位: 米
double radius_step 每旋转单位角度,半径的变化,单位: 米/弧度
double angle 合计旋转角度, 单位: 弧度
bool direction 旋转方向, true - 顺时针 | false - 逆时针
std::string customInfo 自定义信息,可在运动信息反馈中返回出来

19 运动停留指令 rokae::MoveWaitCommand​

std::chrono::steady_clock::duration duration_     停留时长, 最小有效时长 1ms

20 控制器日志信息 rokae::Loglnfo​

const int id                          日志 ID 号
const std::string timestamp 日期及时间
const std::string content 日志内容
const std::string repair 修复办法

21 末端按键状态 rokae::KeyPadState​

bool key1_state                      CR1 号
bool key2_state CR2 号
bool key3_state CR3 号
bool key4_state CR4 号
bool key5_state CR5 号
bool key6_state CR6 号
bool key7_state CR7 号

22 CAN 数据帧 rokae::CANFrame​

int frame_id                         帧 ID
int frame_format 帧格式(见 CANFormat)
int frame_type 帧类型(见 CANType)
std::vector<int> data CAN 数据(由 data_type 解释为 uint8/int16/uint16)
int frame_valid_length 有效长度(元素个数,须与 data.size() 一致)

说明:v0.8.0 中 data 为 std::vector<uint16_t>,v0.8.2 起改为 std::vector<int>,以同时支持有符号 int16。

23 EtherCAT 从站信息 rokae::SlaveInfo​

uint32_t vendorId
uint32_t productCode
uint32_t reversionNumber
uint16_t slaveAddr
uint32_t slaveId
uint16_t alStatus
std::string slaveName

24 SDO 数据 rokae::SDOData​

int index
int sub_index
int length
int over_time
int wait_time 单位 ms,默认 0
int print_data 1 则控制器打印数据,默认 0
uint8_t data[50]

25 RL 工程变量类型 rokae::RLProjectVariableType​

using RLProjectVariableType = std::variant<
bool, int, double, std::string, JointPosition, CartesianPosition,
std::vector<bool>, std::vector<int>, std::vector<double>, std::vector<std::string>,
std::vector<JointPosition>, std::vector<CartesianPosition>>;

26 网络配置 rokae::NetworkOptions​

进程级全局配置,须在 connectToRobot 之前通过 BaseRobot::setDefaultNetworkOptions 设置。超时小于 500ms 会被抬升到 500ms。

std::chrono::milliseconds tcpConnectTimeout{30000}       TCP 连接超时,默认 30s
std::chrono::milliseconds tcpDisconnectTimeout{30000} TCP 断开超时,默认 30s
std::chrono::milliseconds rpcDefaultTimeout{10000} 同步 RPC 默认超时(如 robotInfo),默认 10s
bool autoReconnect{true} asio2 自动重连,默认 true
bool skipFileTransferOnMainConnectFail{false} 6666 主端口连接失败时是否跳过 7777 文件端口,默认 false

27 传送带状态 rokae::ConveyorState​

std::string name                         传送带名称
bool photoelectric_state 光电状态
int encoder_value 编码器值
long long encoder_correction_value 编码器修正值
double speed 传送带速度,mm/s
double wobj_position 工件位置,mm