9.2.1.3 系统时间
系统时间为日志等功能提供时间参考。
① |
时间值:控制器时间;//不会实时刷新 |
② |
获取控制器时间:点击后,刷新并显示控制器时间,用户可以确认该值是否合理; |
③ |
修改为当前时间:将控制器系统时间更新为 RobotAssist 软件所在设备当前的系统时间,无须再点击“确定”。 |
④ |
用户可以在①手动修改时间,点击“确定”后,设置控制器时间; |
|
9.2.1.4 系统 IP 属性
通过该页面,对机器人外网口的连接模式、IP 和子网掩码等进行配置。
① |
名称: 显示自动获取的网卡名称。 |
② |
模式: 手动(可以改 IP)或自动(自动分配 IP)。 |
③ |
IP、网关、子网掩码、DNS 服务器。 |
注意:调试网口的 IP 只能修改为 192.168.0.160 或 169.254.160.160。并且当调试网口的 IP 为 192.168.0.160 时,其它网口的 IP 不可以修改为 192.168.0 网段;当调试网口的 IP 为 169.254.160.160 时,其他网口的 IP 可以修改为 192.168.0 网段,但不能修改为 192.168.0.160。
9.2.2 高级设置
多圈编码清除 |
清除编码器多圈值。谨慎操作! |
别名 |
对控制器设置别名,方便在同一片局域网内存在多台机器人设备时进行区分。别名会显示在“选项”→“连接”→“机器人探测”界面上。 |
日志保存级别 |
日志级别从低到高分为“信息”、“警告”、“错误”三个级别,对应显示为“info”、“warning”和“error”。可以设置从某个级别开始进行日志保留,低于设置级别的日志将仅进行在线展示,不会进行历史留存。 |
心跳周期 |
“一个高电平+一个低电平”构成一个心跳周期,高、低电平持续时间相等。心跳信号可以通过系统 IO 与 DO 信号绑定(详情参考系统IO章节),或者通过 “sta_heartbeat” 功能码与寄存器绑定(详情参考寄存器章节)。 |
偏离路径球体半径 |
单位:mm。 |
偏离路径姿态角度 |
单位:角度。 |
手动模式下程序速度上限 |
该参数限制了手动模式下,通过程序速度滑块、以及“-/+”微调按钮调节程序速度时,程序速度可以设定的上限值。举例:将该值设置为 20% 后,假如当前处于自动模式、且程序速度为 40% 时,工作模式从自动模式切换至手动模式,程序速度将被自动置为 20%。当处于自动模式时,程序速度不受此参数影响。 |
自动模式程序初始速度上限 |
通过该参数,可以让自动模式下程序的运行,以一个比较低的速度(该参数设置的数值)开始,增强运行的安全性。开始运行后,用户可根据实际情况调整程序速度。 |
开机后程序默认速度 |
启用后,控制器会在重启时将程序运行速度设置为该选项配置的默认速度,保证每次重启后控制器的运行速度是一个确定的值。该设置无法突破手动模式速度上限以及自动模式速度上限,如果设置的值超出上限值,会自动降为上限。 |
Jog 速度上限 |
机器人 Jog 速度无法调整为大于该上限的值。 |
急停触发电平类型 |
确定急停触发后,寄存器、系统输出、外部通信与急停状态相关的输出状态位,是“高”还是“低”。 |
DI 上升沿滤波时间 |
单位:ms。范围:[0, 1000],默认值:0。 |
DI 下降沿滤波时间 |
单位:ms。范围:[0, 1000],默认值:0。 |
|
9.2.3 授权设置
9.2.3.2 功能授权
xCore 系统支持部分适配的软件功能,分为两种类型:
-
语言类:日语、韩语、俄语、英语。
-
工艺包类:光伏插片工艺包、光伏排版工艺包、激光焊接工艺包、SDK 二次开发接口。
如果您需要开放选配功能,可以根据要开通的功能列表购买授权码文件。
|
授权信息与机器人的控制器绑定,一机一文件。 |
激活方法: 在“设置”→“控制器设置”→“授权设置”→“功能授权”中,点击“选择文件”,选择授权文件进行授权。若授权成功,根据界面提示重启 RobotAssist,即可开启相应的可选功能。
授权有效性: 目前功能授权为授权一次后即可一直使用,控制器版本升级、抹除配置、恢复出厂设置等操作均不影响授权状态。
已授权功能: 显示当前机器人已授权的功能。
关联内容: “HMI设置“-”基本设置“-”语言“中,仅显示已授权语言。
9.2.3.3 锁机授权
剩余时长(小时):显示当前机器人可开机使用的有效时长,单位为小时,若出厂未进行授权或授权无限时长,则显示为“无限时长”。
锁机码: 显示当前机器人可以用来锁机授权的有效锁机码,每次授权后会自动更新,每次授权请使用最新的锁机码。
MAC 地址: 显示当前机器的 MAC 地址。
锁机授权方法:点击“选择文件”按钮,选择“设置”→“授权生成器”生成的授权文件进行锁机授权。
|