跳到主要内容

9.3 HMI 设置

9.3.1 基本设置

9.3.1 1
9.3.1 6

①

语言:目前支持中、英、日、韩、俄。
注意:
1.中文为默认语言,其他语言需要联系珞石官方授权启用;
2.对于 xCore V1.7 之后的版本,支持多语言日志功能(仅对“控制器日志”生效)。当 HMI 切换语言类型时,控制器也会跟随 HMI 的语言内容进行切换;当 HMI 和控制器语言设置不同时,控制器将在连接建立时切换到 HMI 对应的语言模式;控制器切换语言后不需要重启,该模式属于热切换,但是部分详细日志信息仅在切换后生效,切换语言前生成的日志可能无法切换为对应的语言。

②

绑定 IP 地址:“选项-连接”的机器人探测功能,可以在此设置是否通过固定 PC 端 IP,执行探测。

③

刷新间隔:状态监控的 3D 显示页面刷新频率;上限是 100Hz,默认 18Hz。

④

关闭 3D 显示:关闭状态监控的 3D 显示,重启生效。

⑤

权限超时登出:超过一定时间后,已登录的管理员权限自动登出;默认 10 分钟,设置为 0 表示不开启此功能。

⑥

查看位置参数:RL 编程界面查看位置功能的点位精度参数,允许模糊查询的角度范围,默认 1°。点位精度数值变更后实时显示末端TCP距离偏差(单位mm,保留1位小数);精度仍以角度输入控制,不引入系数。

9.3.1 2

①

IP(仅适配 xPad2): 设置示教器和机器人连接网卡的静态 IP。

②

锁屏(仅适配 xPad2): 减少无关人员误触示教器。开启后,一段时间不操作示教器,或者点击锁屏快捷键后,示教器进入锁屏状态,类似下图:
9.3.1 3
通过长按锁屏页面圆形按钮 3 秒、或者再次短按锁屏快捷键,可以解锁屏幕。

③

截屏(仅适配 xPad2): 截取当前示教器屏幕,存放在示教器目录中,图片格式 JPG。

④

是否显示光标: 示教器光标有无设置。

主题设置:

9.3.1 4

①

选择主题:选择不同的显示风格;

②

主题大小:调整控件、字体等大小;

③

工作区路径:设置工程文件存储的位置;

④

权限超时登出:当超过设定的超时时间没有操作界面时,用户权限切换到操作员

⑤

点位精度:设置点位精度

主题设置:

9.3.1 5

①

光标位置变化弹框提示开关:默认打开,开关打开时,当光标和前瞻指针不一致时,点击 pptoline 会弹框提示。点击确认,执行 pptoline 到光标所在行;点击取消,不执行 pptoline。

②

IO 和寄存器写入提示:默认打开,开关打开时,通过状态监控或自定义生产页面或自定义按键修改 IO 和寄存器的值会弹窗提示。点击确认,修改 IO 和寄存器的值;点击取消,IO 和寄存器的值不变。

③

Jog 自适应模式:默认打开, Jog 速率为 Jog阈值 以上连续运动,Jog阈值 以下按步进运动;开关关闭时,Jog 速率都是连续运动。

Jog 速度设置:

jog.speed.setting

①

Jog 增量点动速度:设置 Jog 自适应模式下的步进/连续切换阈值(「选择阈值」)。
Jog 速率高于该阈值时为连续运动,低于或等于该阈值时按步进运动;与上方「Jog 自适应模式」开关联动使用。修改后点击保存生效。

②

Jog 速度档位:配置 Jog 面板速率区的挡位列表。
可按「档位 1」~「档位 5」分别设置 Jog 速率(%)及是否启用;仅启用的挡位会显示在 Jog 面板供快速切换。修改后点击保存生效。

9.3.2 示教器模式

9.3.2

机器人开机使用过程中,有可能需要断开 xPad2 示教器与机器人间的物理连接。如果直接断开物理连接,将会导致机器人进入急停状态;如果想不影响机器人正常运行,可按照以下步骤操作。

步骤 图示 说明

1.在该页面查看示教器当前模式,默认为“有示教器模式”,此时单击“切换模式”按钮,将尝试将模式切换为“无示教器模式”,切换成功后,界面显示模式为“无示教器模式”。

9.3.2 1

  • 有示教器模式时,示教器图片为彩色,接头为连接状态;

  • 无示教器模式时,示教器图片为灰色,接头为断开状态。

2.切换为“无示教器模式”后,可断开示教器 xPad2 与机器人的物理连接。(参考“机器人系统构成及连接”章节。)

此时机器人将不会进入急停状态。

如果需要重新连接示教器 xPad2 至机器人,按照以下步骤操作即可:

步骤 图示 说明

1.示教器 xPad2 与机器人建立物理连接。(参考 “机器人系统构成及连接”章节。)

2.当前页面显示的示教器模式应该为“无示教器模式”,单击“切换模式”按钮,将尝试将模式切换为 “有示教器模式”,切换成功后,界面显示模式为 “有示教器模式”。

9.3.2 2

  • 有示教器模式,示教器图片为彩色,接头为连接状态;

  • 无示教器模式,示教器图片为灰色,接头为断开状态;

  • 热插拔示教器的功能仅支持部分机型,对于不支持此功能的机型将提示示教器模式切换失败,具体机型配置建议咨询技术支持。

  • 示教器模式仅建议在有移除示教器需求的时候开启,平时调试及使用过程中,不建议随意开启。

9.3.3 RL 编辑器菜单

9.3.3

①

可选菜单: 点击添加到右侧。

②

已选菜单: 默认点击选中,不移除。如果想移除,点击选中“删除开关”按钮,点击已选菜单会移除,恢复到可选菜单区。

③

上移下移: 调整当前选中的菜单顺序。

④

删除开关: 选中时,点击已选菜单会移除;不选中时,点击已选的菜单仅选中。

⑤

保存配置: 实时生效,可在 RL 编辑器查看。

9.3.4 快插指令

9.3.4

①

可选快插指令,点击添加到已选。

②

已选快插指令,点击可选中。如果要移除,可点击“删除开关”,切换到删除状态, 然后点击已选指令会移除,并恢复到可选区。

③

上移下移, 调整当前选中的指令顺序。

④

删除开关,不选中时点击已选指令仅选中,选中时,点击已选指令会移除。

⑤

保存,保存配置,实时生效,可在辅助编程-快速插入中查看。

9.3.5 常用指令

9.3.5

①

可选指令: 点击添加到已选区,上方可切换组。

②

已选指令: 点击可选中,“删除开关”为选中状态时,点击可移除。

③

上移下移: 调整当前选中指令的顺序。

④

删除开关: 选中状态时,点击已选指令会移除。

⑤

保存: 保存配置,实时生效,可在辅助编程-插入指令-常用指令中查看。