跳到主要内容

Rokae+ 插件简介

概述​

  • Rokae+ 插件是一种可扩展的软件组件,用于为现有应用程序或系统添加特定功能,而无需修改核心代码。它遵循「开放-封闭原则」,通过标准化的接口与主程序交互,实现功能的灵活扩展。

  • Rokae+ 插件是珞石面向二次开发的双端扩展体系。两端各自独立,也可互相配合实现复杂工艺逻辑。详册见 客户端插件 与 控制器插件。


客户端侧​

项目说明
运行位置PC 或 示教器 上的人机界面(工艺包、程序编辑、状态与运维等)
客户端插件基于客户端插件 SDK 开发,扩展工艺界面、人机交互、指令编辑与状态展示等
主要能力自定义界面嵌入、与控制器插件数据交互、读写业务数据、查询机器人状态、工艺指令 UI、事件与日志等

控制器侧​

项目说明
运行位置机器人控制器
控制器插件以动态库形式加载进控制器,扩展底层控制与工艺执行能力
主要能力自定义工艺指令、运动控制扩展、IO 与寄存器、现场总线与末端、控制器事件回调、对客户端提供数据服务、日志上报等

插件架构图

双端架构与通信​

双端协同要点:

  • 客户端插件与控制器插件通过约定的数据协议互通。
  • 客户端可直接访问控制器提供的通用业务能力,不必依赖自定义控制器插件。
  • 协议与联调说明见 客户端交互 与 数据通信。

插件包格式​

插件包可同时包含客户端插件和控制器插件。对应压缩包命名须固定为 client.zip(客户端)与 controller.zip(控制器)。

插件包.zip
├── client.zip
└── controller.zip
提示

客户端插件和控制器插件都可以不依赖对方单独加载。

更细的目录结构、授权与配置字段见 插件包制作 与 控制器插件简介。

客户端能力总览​

客户端插件由宿主按生命周期调度(初始化 → 依赖就绪 → 界面展示 → 空闲 → 卸载清理)。常见能力包括:

能力说明
界面扩展将自定义界面挂入中心区、状态栏、右侧扩展、物理按键或全屏等区域
双端数据交互与同名控制器插件收发约定数据,实现配置、标定、业务结果回传等
业务数据读写读写或订阅控制器侧通用业务数据
控制请求向控制器发起模块化控制或查询请求
机器人状态查询网络连接、上下电、手自动、IP、机型、权限等级等
工艺指令界面注册工艺包指令组与属性编辑界面
事件与日志插件内事件通知、日志输出与数据目录访问

详细接口见 接口说明。

控制器能力总览​

控制器插件在加载后完成初始化、启动与停止三个阶段。常见能力包括:

能力说明
生命周期管理插件加载、启动与卸载时的资源初始化与释放
自定义工艺指令将 C++ 逻辑注册为程序中可调用的指令
运动控制扩展下发或扩展直线运动、关节运动、圆弧等运动能力
控制器事件响应点位变化、程序起停、暂停等事件
状态与任务查询或控制运行状态、任务启停与跳转等
IO 与寄存器读写数字/模拟量信号及扩展寄存器
现场总线与末端操作 EtherCAT、现场总线设备及末端工具
对客户端服务向客户端插件提供数据服务,支撑界面侧交互
日志插件独立日志与多语言用户日志上报

分模块说明见 控制器 API 介绍。