跳到主要内容

10.12 串口设置

用户可以使用串口的方式和外部设备进行通信。使用串口需要硬件设备支持,工业机器人的 XBC5 控制柜,柜体上预留了一路 RS-232 串口;也可以借用控制柜预留的 USB 接口,使用 USB 转 RS-232 的接口模块来进行串口通信。协作机器人无相关硬件接口,不支持该功能。
在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“串口设置”,可以进入串口设置界面,如下图所示:

10.12 1

串口显示过滤

串口设备列表

串口编辑按钮, 从左至右依次是:新建、编辑、删除

点击新建按钮,进入新建串口页面,如下图所示:

10.12 2

串口使用前,需要配置的参数说明如下:

参数 说明

名称

用户自定义名称,在 RL 中操作该串口资源使用的唯一标识符。
注意:该名称受 RL 工程中名称冲突限制,不可以和工程中已有的网络标识符同名,不可以和已有的其他串口标识符同名。

端口

系统端口。在 XBC5 系列控制柜和 MCM 系列控制柜上,控制系统会列举扫描到的串口资源(包括 USB 形式转换的串口),供用户选择使用。在 XBC6 系列控制柜上,串口 ttyS4 对应是 RS485 串口,串口 ttyS0 对应是 RS232 串口;在 MCCM 系列驱控一体柜上,串口 ttyS6 对应 RS485 串口,串口 ttyS4 对应是 RS232 串口。

波特率

可选:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200。

数据位

可选:5/6/7/8 位。

停止位

可选:1/1.5/2 位。

校验位

可选:奇校验(Odd)/偶校验(Even)/全1校验(Mark)/全0校验(Space)/无校验(None)。

配置完参数后,点击“下一步”按钮即可完成串口配置,此时可在 RL 程序中使用串口。串口功能包含一系列指令,详见 RL 指令中关于串口指令的详细说明。

注意:请尽量保证串口通信两端的参数设置一致,否则可能会导致收发数据异常。