跳到主要内容

10.11 电爪吸盘

10.11.1 概述

xMate CR、ER、SR 机器人支持末端 RS485 通信,目前已适配多款电爪和吸盘。该界面主要用于进行已适配过的电爪、吸盘的配置和测试。

注意:

  • 该功能仅适用于 xMate ER 系列、xMate CR 系列、xMate SR 系列。

  • 老版本的机器人末端板卡可能不兼容该功能,请联系珞石官方升级板卡固件。

  • xMate CR 机型,使用前,请先确认 xPanel 末端参数配置正确。

10.11.2 配置

在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“电爪吸盘”,进入电爪吸盘设置界面,如下图所示:

10.11.2

“基本信息”设置参数说明如下:

参数 说明

厂商

目前支持钧舵、增广、Robotiq、大寰。

系列

钧舵:目前支持 EPG 系列电爪、EVS 系列吸盘;
增广:目前支持 RM-RMG、RM-C 两个系列电爪;
Robotiq:目前支持 2F85 系列;
大寰:目前支持 PGI 系列。

通信

目前仅支持 RS485 接口。

10.11.2.1 钧舵电爪

在“基本信息”中,厂商选择钧舵,系列选择 EPG,HMI 会切换至 EPG 系列电爪的测试界面。

10.11.2.1

初始化: 测试某个 ID 的电爪,第一步需要输入电爪设备的 ID,并单击“初始化”按钮,如果电爪执行自动检测,并提示初始化成功,说明电爪硬件连接和通信正常,可以进一步测试和使用。 工具测试: 电爪完成初始化后,可以单击“移动至”按钮,控制电爪按照指定速度和指令力向指定位置运动,如果电爪达到指定位置或者遇到物体达到指定力后,会停止运动,电爪的接触检测状态也会显示在测试界面上。

相关参数设置说明如下:

参数 值/说明

工具 ID

输入电爪设备的 ID,此 ID 是使用钧舵调试软件设置的电爪的 ID

工具位置

设置爪手的位置,范围 0-255

工具速度

设置爪手的运动速度,范围 0-255

工具力矩

设置爪手的运动力,范围 0-255

10.11.2.2 钧舵吸盘

在“基本信息”中厂商选择钧舵,系列选择 EVS,HMI 会切换至 EVS 系列吸盘的测试界面,如下图所示:

10.11.2.2

初始化: 测试某个 ID 的吸盘,第一步需要输入吸盘设备的 ID,并单击“初始化”按钮,如果提示初始化成功,说明吸盘硬件连接和通信正常,可以进一步测试和使用。
工具测试: 吸盘完成初始化后,需要按需设置吸盘的参数,输入参数完成后,可以单击“设置”按钮,测试吸盘的工作状态。

设置参数说明如下:

参数 值/说明

通道选择

吸盘支持 2 个通道,可以任意选择 2 个通道的生效状态

最小真空度

设置吸盘目标真空度,当吸盘内真空度达到此值时停止工作

最大真空度

设置吸盘目标真空度,当吸盘内真空度大于此值时开始工作

超时时间

指定时间未能达到指定最小真空度,将会超时

10.11.2.3 增广电爪

在“基本信息”中厂商选择增广,系列选择 RM-RGM 或 RM-C,HMI 会切换至增广系列电爪测试界面。

10.11.2.3

初始化: 测试某个 ID 的电爪,第一步需要输入电爪设备的 ID,并单击“初始化”按钮,如果电爪配置正确并且通信正常,会初始化成功,可以进一步测试和使用。
当前工具 ID: 显示当前已经初始过的当前类型的设备 ID 列表,选择对应 ID 的设备时,可以看到选中设备的状态、测试选中的设备。
工具状态: 初始化成功后,增广电爪可以显示工具的状态包括:位置(单位 mm)、速度(单位 mm/s)、力矩(百分比)、到位情况(1 表示已到位)、错误报警(错误码信息)。
工具测试: 可以选择在位置模式和力矩模式测试增广电爪的运行。按照电爪厂商的说明书要求,电爪的释放应采用位置模式,电爪的闭合应采用力矩模式。
位置模式: 可以设置的参数包括位置(绝对定位位置,单位 mm)、速度(mm/s)、定位范围(认为到位的误差范围,单位 mm)和加速度(单位 mm/s²)。如上图所示。
力矩模式: 可以设置的参数包括距离(相对距离,单位 mm)、速度(mm/s)、力度(百分比)、加速度(单位 mm/s²)、定位范围(认为到位的误差范围,单位 mm)和时间范围;如下图所示:

10.11.2.3 2

单击“移动至”按钮,电爪即可按照设置的模式和参数进行运动。

10.11.2.4 Robotiq 2F_85 电爪

在“基本信息”中厂商选择 Robotiq,系列选择 2F_85,HMI 会切换至 Robotiq 2F_85 电爪测试界面,如下图所示:

10.11.2.4

初始化: 测试某个 ID 的电爪,第一步需要输入电爪设备的 ID,并单击“初始化”按钮,如果电爪执行自动检测,并提示初始化成功,说明电爪硬件连接和通信正常,可以进一步测试和使用。
工具测试: 电爪完成初始化后,可以单击“移动至”按钮,控制电爪按照指定速度和指令力向指定位置运动,如果电爪达到指定位置或者遇到物体达到指定力后,会停止运动,电爪的接触检测状态也会显示在测试界面上。

相关参数设置说明如下:

参数 值/说明

工具 ID

输入电爪设备的 ID

工具位置

设置爪手的位置,范围 3-255

工具速度

设置爪手的运动速度,范围 0-255

工具力矩

设置爪手的运动力,范围 0-255

10.11.2.5 大寰电爪

在“基本信息”中,厂商选择大寰,系列选择 PGI,HMI 会切换至 PGI 系列电爪的测试界面,如下图所示:

10.11.2.5

初始化: 测试某个 ID 的电爪,第一步需要输入电爪设备的 ID,并单击“初始化”按钮,如果电爪执行自动检测,进行一次开合动作,并提示初始化成功,说明电爪硬件连接和通信正常,可以进一步测试和使用。注意:初始化的过程中,夹爪进行的开合动作将确认夹爪的运行范围,以后夹爪的运行将以初始化的运行范围为准。
工具测试: 电爪完成初始化后,可以单击“移动至”按钮,控制电爪按照指定速度和指令力向指定位置运动,如果电爪达到指定位置或者遇到物体达到指定力后,会停止运动,电爪的接触检测状态也会显示在测试界面上。
注意:移动过程中夹持到物体的话,此时即使将夹爪的物体拿开,夹爪也不会继续移动,必须重新给定一个新的目标位置夹爪才能继续运动。
夹爪状态共有五个,对应状态值为 0(移动中)、1(夹爪未夹持到物体)、2(夹持到物体)、3(发现物体掉落)、4(无显示,即当前 id 未初始化成功)。

相关参数设置说明如下:

参数 值/说明

工具 ID

输入电爪设备的 ID,此 ID 是使用大寰调试软件设置的电爪的 ID

工具位置

设置爪手的位置,范围 0-1000,初始化确定的行程范围的千分比

工具速度

设置爪手的运动速度,范围 0-100,速度百分比

工具力矩

设置爪手的运动力,范围 20-100,出力的百分比