跳到主要内容

8.8 点位列表

8.8.1 概述

点位列表用于统一管理工程中涉及的机器人点位。RL 程序中用到的点位,都需要先在点位列表进行配置,然后才可以在程序中使用。

8.8.1

点位过滤,可以筛选需要显示在下方列表中的点位,支持类型、任务、名称、描述、函数筛选。

点位展示,展示各点位的:名称、属性、是否持续、位置、工具、工件坐标系、任务、函数等属性。

点位编辑:使用“更新位置”按钮可更新点坐标为机器人当前位姿;使用“选中无效点”按钮,可选中所有RL编辑器中未使用的点。右侧按钮用于移动机器人至该点位:点击“运动至”按钮会弹出运动窗口,对于笛卡尔类型的点位,可点击MoveL或MoveJ按钮,机器人采用直线或轴空间运动方式运动至该点位;对关节类型的点位,可使用MoveAbsJ按钮,机器人采用轴关节运动方式运动至该点位。

功能按钮区:8.8.1(1 导入点位、8.8.1(2导出点位、8.8.1(3新建点位、8.8.1(4编辑点位、8.8.1(5删除点位、8.8.1(6多选点位、8.8.1(7翻页功能。

点位编辑页面 - 笛卡尔空间点位:

8.8.1 2

基本信息: 包括点位名称、描述、是否保持、维度、任务和函数。

位姿信息: 点位类型不可修改。点击“更新位置”按钮会更新点位至当前位姿,也可手动更改;手动修改笛卡尔数据不会改变关节数据,反之亦然。Conf 参数,可以修改点位对应的 conf 参数。

操作按钮: “取消”返回点位列表页面,不会保存当前更改;“完成”按钮保存当前更改,并返回列表。

轴空间空间点位:

8.8.1 3

基本信息: 包括点位名称、描述、是否保持、维度、相关坐标系、任务、函数等信息;点击维度添加、删除按钮可以修改点位维度。

位姿信息: 当数组为多维度时,可以选择不同维度,修改其内容。点击“更新位置”按钮会更新点位至当前所选择维度的位姿,也可手动更改。对笛卡尔类型的点位,手动更改数据不会改变关节数据,反之亦然。

操作按钮: “取消”返回点位列表页面,不会保存当前更改;“完成”按钮保存当前更改。

8.8.2 操作示例

8.8.2.1 点位创建/编辑

操作 图示 说明

1.新建/编辑点位

8.8.2.1 1

点击“新建”按钮或选中点位后点击“编辑”按钮,进入点位编辑界面。设置点位名称、类型(关节/笛卡尔)、坐标值等信息后,点击“完成”保存。

2.基本信息编辑

8.8.2.1 2

新建点位或编辑点位时,可以选择名称、类型、点位描述(非必须),是否持续、维度(非必须)、任务、函数等;用户可以通过维度添加与删除按钮来设置点位的维度。

3.位姿信息编辑

8.8.2.1 3

选择点位类型,通过“更新位置”获取机器人当前位姿;若点位为新建点位,默认获取当前位姿。

4.完成

8.8.2.1 4

点击“完成”按钮,保存当前信息。

8.8.2.2 点位运动至

步骤 图示 说明

1.选择对应点位,点击运动至按钮

8.8.2.2 1

选择对应点位,点击“运动至”按钮。

2.选择点位运动的工具工件

8.8.2.2 2

选择点位运动的工具工件。只有选择的工具工件与点位信息内工具工件一致时,才能不点击确定按钮即可点击运动至按钮;不对应时,运动按钮置灰,不能直接运动,需要点击确定按钮后方可运动。

3.进行运动至操作

8.8.2.2 3

进行运动至操作。关节类型的点位,只能进行 MoveAbsJ 运动;笛卡尔类型的点位只能进行 MoveJ 以及 MoveL 运动。

8.8.2.3 点位排序

步骤 图示 说明

1.初次进入点位列表界面,排序符号默认显示在名称右侧

8.8.2.3 1

初次进入点位列表界面,排序符号默认显示在名称右侧。箭头朝下为降序,箭头朝上为升序。

2.点击排序

8.8.2.3 2

点击排序符号,根据当前排序符号进行排序。注意:未使用排序功能,初次进入界面的降序符号,不代表点位列表为降序。

3.排序重置

8.8.2.3 3

点击重置,会将点位列表点位恢复排序之前的状态。

8.8.2.4 点位批量删除

步骤 图示 说明

1.点击多选按钮

8.8.2.4 1

点击“多选”按钮,进入多选状态。

2.选择要删除的点位

8.8.2.4 2

选择要删除的点位,点击点位前的选择框选中点位,也可通过点击“全选”来选择全部点位。

3.删除点位

8.8.2.4 3

点击“删除”按钮,并在二次确认对话框中点击“确定”,删除选中的点位。

8.8.3 点位导入导出

8.8.3.1 点位导出

在点位列表页面,点击左下角按钮8.8.3.1(1,进入点位导出界面

8.8.3.1

点位导出目标文件(包含路径)

点位导出选择列表

点位导出操作按钮

点位筛选框

导出操作步骤:首先在①中输入或选择点位导出目标文件路径,④筛选框可以按照名称进行点位筛选,然后在②点位列表中,勾选要导出的点位,最后点击③中的“下一步”按钮执行导出,即可在①中对应路径下生成导出的点位文件。

8.8.3.2 点位导入

点位页面,点击左下角按钮8.8.3.2(1,进入点位导入页面

8.8.3.2

点位导入文件

点位导入选项,对于冲突项的处理策略

点位导入选择条目

点位导入操作按钮

点位筛选框

导入操作步骤:首先在①中选择要导入的点位文件,在②中选择点位的冲突策略之后在③中选择要导入的点位,最后点击④中的“下一步”执行导入操作,即可将选择的点位导入到本机。