跳到主要内容

8.5 自定义生产

8.5.1 概述

自定义生产界面为用户提供了一种简易直观的交互式方式。用户可以通过简单地选择感兴趣的寄存器、DI/DO信号、点位、工程变量,构成极简的监控、交互界面。该界面支持的功能包括:寄存器的显示及编辑、DI信号的状态显示、DO信号的使能操作、点位的更新位置操作、工程变量的显示及编辑。

8.5.1

操作/显示面板,主要包含不同控件的选择、显示、操作。当前可选择控件包含单路DI、单路DO、寄存器、更新点位、工程变量。

面板编辑栏,包括自定义生产界面数据的导入导出、页面的切换、单个控件的编辑和删除。

操作/显示面板中包含多个生产任务控件,可通过下方按钮进行导入、导出、编辑、删除操作。控件包含三个部分:顶部显示该控件的信号名称;中部为该控件的标签文本(用户可自定义);底部供用户对控件进行的操作/显示。不同的控件提供的交互方式不同。

8.5.2 基本操作

操作 图示 说明

控件选择

8.5.2 1

点击控件左上角的圆圈可以在面板中选中某个控件,被选中的控件左上角圆形框中将显示红色。例如:当前面板被选中的控件为第1 行第2 列的“吸盘”控件。

导入

8.5.2 2

点击8.5.2(1按钮进入导入界面,选择需要导入的文件路径、导入条目、是否替换。

导出

8.5.2 3

点击8.5.2(2按钮进入导出界面,选择需要导出的控件、导出路径。

编辑

8.5.2 4

点击8.5.2(3按钮,进入控件编辑页面,详细使用方式见下文。

删除

8.5.2 5

点击8.5.2(4按钮,删除选中的控件。

8.5.3 控件介绍

自定义生产界面目前提供了四种控件,用户可以结合生产环境搭配出适合生产环境的面板风格。这四种控件分别是单路 DI 控件、单路 DO 控件、寄存器控件、PERS 变量控件。控件编辑页面如下。

8.5.3

选择控件的类型,包括:单路DI、单路DO、寄存器、PERS变量、空。

通用属性,包括:标签文本、标签颜色、背景颜色,标签代表的颜色见⑥。

特殊属性,每种控件的特殊属性都不尽相同,详细介绍见下文。

样式栏,提供了不同控件所显示的数据表达风格。个别控件不提供样式,如寄存器控件。

预览栏,可以预览当前编辑控件最终风格效果。

16种颜色可选,在②中输入期望的颜色编号。

8.5.3.1 单路 DI 控件

单路 DI 控件,可用于 DI 显示。可选择的 IO 板类型包含:(1) 用户在“IO 设备”配置的 IO 设备;(2) 用户在工程的“IO 信号列表”中配置的用户 DI 信号。

8.5.3.1

当所选 DI 为 True 时,控件将显示样式中的“开”图标,即绿灯;IO 为 False 时,显示样式中的“关”图标,即灰灯。 单路 DI 控件不提供控件交互,仅作为 DI 状态显示。

8.5.3.2 单路 DO 控件

单路 DO 控件,可用于 DO 信号的显示、设置。可选择的 IO 板类型包含:(1) 用户在 IO 设备界面配置的 IO 设备;(2) 用户在工程的“IO 信号列表”中配置的用户 DO 信号。编辑界面图如下图所示:

8.5.3.2

当所选 IO 为 True 时,控件将显示样式中的“开”图标,即绿色打开按钮;IO 为 False 时,显示样式中的“关”图标,即红色关闭按钮。 单路 DO 控件提供了按钮开关的交互方式,可以通过“允许操作”属性,设置控件在“操作/显示面板”是否可以操作。 在“操作/显示面板”界面点击下图红框的按钮,可以对 DO 信号进行操作。

8.5.3.2 2

8.5.3.3 寄存器控件

寄存器控件可以监控和修改“通信”-“寄存器”配置的寄存器值。可通过“总线设备”来筛选寄存器。 注意:寄存器控件不支持寄存器数组类型。 编辑界面如下图所示:

8.5.3.3

寄存器控件不提供状态样式显示,可以提供寄存器数值显示。寄存器控件采用数字键盘值写入的方式进行编辑,在“操作/显示面板”界面,点击值“显示/编辑框”,可以写入寄存器值。

仅当寄存器为“只写”模式时才允许写入。

值写入操作步骤:

步骤 图示 说明

1.选择

8.5.3.3 1

点击寄存器控件中的值显示/编辑框。

2.输入

8.5.3.3 2

输入需要设置的寄存器值。

3.值写入成功

8.5.3.3 3

8.5.3.4 更新点位控件

更新点位控件可以修改点位列表中的点位信息,可以选择的点位类型有笛卡尔与关节两种。编辑界面如下图所示:

8.5.3.4

更新点位控件不提供状态样式显示,可以提供更新位置按钮。在“操作/显示面板”界面点击更新位置按钮,可以对点位进行值更新操作。

更新点位操作步骤:

步骤 图示 说明

1.选择

8.5.3.4 1

选择空的控件。

2.选择更新点位功能

8.5.3.4 2

3.选择需要更新位置的点位

8.5.3.4 3

支持笛卡尔与关节两种类型的点位。

4.完成

8.5.3.4 4

点击完成即可在自定义生产界面中对点位进行更新位置操作。

8.5.3.5 工程变量控件

工程变量控件可以监控和修改“工程”-“变量列表”配置的变量,可以选择的变量类型有 int/byte/bool/double 四种,不支持变量数组类型。编辑界面如下图所示:

8.5.3.5

工程变量控件不提供状态样式显示,可以提供工程变量的数值显示。 工程变量控件采用数字键盘值写入的方式进行编辑,可以通过“允许操作”属性,设置控件在“操作/显示面板”是否可以操作。 在“操作/显示面板”界面点击值显示/编辑框,可以对工程变量进行值写入操作。

值写入操作步骤:

步骤 图示 说明

1.选择

8.5.3.5 1

点击工程变量控件中的值显示/编辑框。

2.输入

8.5.3.5 2

输入需要设置的变量值。

3.值写入成功

8.5.3.5 3

8.5.4 自定义生产导入导出

8.5.4.1 自定义生产导出

在自定义生产页面,点击左下角按钮8.5.4.1(1,进入自定义生产导出界面

8.5.4.1

自定义生产导出目标文件路径

筛选框

自定义生产导出选择列表

自定义生产导出操作按钮

导出操作步骤:首先在①中输入或选择自定义生产导出目标文件路径,②筛选框可以按照名称进行筛选,然后在③自定义生产导出列表中,勾选要导出的条目,最后点击④中的下一步按钮执行导出,即可在①中对应路径下生成导出的文件。

8.5.4.2 自定义生产导入

8.5.4.2

自定义生产导入文件。

自定义生产导入选项,对于冲突项的处理策略。

自定义生产导入选择条目。

自定义生产导入操作按钮。

筛选框

导入操作步骤:首先在①中选择要导入的自定义生产文件,在②中选择条目的冲突策略之后在③中选择要导入的条目,最后点击④中的下一步执行导入操作,即可将选择的自定义生产导入到本机。