8.10.1 概述
除开启状态的“IO 设备”默认创建的通用 IO 信号外,若想要单独使用 IO 设备创建用户 IO 信号,需要在“IO 信号列表”页面进行创建。
在 RL 程序中使用 signalxx 类型的变量来存储和访问 IO 信号,详细信息请参考 RL 指令相关章节。
① IO 信号列表: 可以查看 IO 信号属性,包括: - 信号名称 - 类型:包括 DI/DO/GI/GO - IO 板:可以是珞石提供的标准 IO 模块,也可以是 Profinet 总线或 Ethernet/IP 总线设备 - 起始端口、终止端口:IO 信号映射对应的物理地址号 ② 功能按钮: 可以对 IO 信号执行导入、导出、新建、编辑、多选和删除操作
|
配置完成的 IO 可以在状态监控界面进行查看,该页面支持对 IO 的强制输出或者仿真输入。
8.10.2 操作示例
| 操作 | 图示 | 说明 |
|---|---|---|
1.点击右下角“+”按钮,新建一个IO。 |
在“编程员”及以上权限时,可进行新建、编辑操作。 |
|
2.设置属性。 |
设置IO 信号名称、描述、IO 板、信号类型、端口。 |
|
3.在RL 中使用信号。 |
对于输入信号来讲(DI/GI),在RL程序中可直接使用输入信号的变量名读取输入节点的状态。例:使用数字输入的状态作为判断条件IF(di1 ==true)do something …ENDIF对于输出信号(DO/GO),在 RL中可以使用专门的指令Set DO 和SetGO 来处理,详见各指令的说明章节。 |