跳到主要内容

9.15 自定义按键

通过自定义按键功能,可以将部分便捷功能与 xPad2 上的若干实物按钮绑定。

9.15

① 按键位置

这 8 个按键的位置可以自定义。

② 按键名称

用户可以设定按键名称,该名称会显示在对应按键图标下方;建议名称不要过长,以免显示不完整。

③ 绑定功能

有“空、强制 DO、强制 DI、截屏、软键盘、初始位姿、拖拽位姿、发货位姿、用户位姿、锁屏(仅支持 xPad2 示教器)”这几项功能可选。

④ 触发形式

分为按住使能、短按触发、长按触发三种。 - 按住使能: 按住按键,才能使用对应的功能。 - 短按触发: 按下就立即触发绑定的功能。 - 长按触发: 需要长按一段时间才能触发绑定的功能,长按时间可设置。
每种绑定功能支持的触发形式不尽相同。

⑤ 长按时间

在触发形式选择“长按触发”后,可以设置长按时间,单位秒,范围 [0.5, 5]。

⑥ 关联信号

当绑定功能为“强制 DO”、“强制 DI”时,可以在此选择信号。

⑦ 信号行为

当绑定功能为“强制 DO”、“强制 DI”时,通过信号行为定位信号如何变化,支持“0”、“1”、“交替”。“0”为触发后对应信号置 0,“1”为触发后对应信号置 1,“交替”代表触发后,如果当前为 0,则置为 1,反之类似。

⑧ 确定

自定义按键的修改在点击“确定“后生效。

9.15.1 自定义按键屏蔽功能

本功能主要用于防止自定义页面按钮的物理按键误触。用户可以自定义页面按钮的物理按键使能作用。

9.15.1

该功能包含以下几个部分:
①自定义物理按键使能按钮:用于控制各个页面的物理按键开关的使能关系。
使能按钮关闭,下方页面的物理按键开关失效,所有页面的物理按键有效。
使能按钮打开,物理按键开关勾选的页面物理按键功能有效。
②物理按键开关:当使能按钮开启时有效,打开表示页面物理按键功能有效。
③保存按钮:只有点击保存按钮后,修改的状态才会应用。

9.15.2 自定义按键插入下一行

本功能用于工业机器人,提供四个可选的自定义按钮功能。在协作机器人的界面上不显示自定义按钮配置功能。

9.15.2

该功能包含以下几个部分:
①自定义按钮样式展示模块:用于展示配置好的功能按钮名称和图标,并且有数字和右侧的表格函数对应。
②自定义功能设计表:可以通过修改“绑定功能”列切换自定义按钮显示的样式和功能。
③保存按钮:只有点击保存按钮后,操作的表设计可以保存并应用。
④自定义按钮功能模块:软件中可以发挥作用的部分。