15.4.20 寄存器指令
15.4.20.1 ReadRegByName
说明: 根据寄存器的名字,读取对应寄存器的变量值。
定义:
ReadRegByName(RegData, Value);
-
RegData:,数据类型:可读的寄存器变量 ,设置>通信>寄存器界面功能,寄存器变量。 -
Value:数据类型 bool/int/byte/double,寄存器数据将写入 Value,如果寄存器的变量类型和解释器变量不一致,将自动进行格式转换
示例:
int tmp_int;
ReadRegByName(modbus_int_read[6], tmp_int);
//将名为 modbus_int_read 的下标为 6 的数据,读取到 tmp_int 变量中
15.4.20.2 WriteRegByName
说明: 根据寄存器的名字,读取对应寄存器的变量值 ,该指令如果放在运动指令之后使用,不会打断转弯区,在运动指令轨迹终点触发,或在转弯区起点触发,具体使用可参考 SetDO 例 2。
定义:
WriteRegByName(RegData, Value);
-
RegData: 数据类型:可写的寄存器变量,设置>通信>寄存器界面功能,寄存器变量。 -
Value: 数据类型:bool/int/byte/double,将 Value 数据写入寄存器中,如果寄存器的变量类型和解释器变量不一致,将自动进行格式转换。
示例:
WriteRegByName(modbus_int_write[6], 200);
//将INT 200 的数据,写入 modbus_int_write[6]对应的寄存器中
15.4.20.3 ReadRegByteByName
说明: 根据寄存器的名字,读取寄存器对应字节的值。
定义:
ReadRegByteByName(RegData, Value, byteFlag);
-
RegData,数据类型:可读或可写的 int16/int32 类型寄存器,通信→寄存器界面功能,寄存器变量。 -
Value,数据类型:byte 类型变量,读取寄存器对应字节值到 Value 中,Value 必须为 byte 类型变量。 -
byteFlag:字节标志位。取值范围 1-4,1 为低字节,4 为高字节。
示例:
byte tmp_value;
ReadRegByteByName(modbus_reg, tmp_value, 1);
//将名为 modbus_reg 寄存器的第一个字节,读取到 tmp_value 变量中
15.4.20.4 WriteRegByteByName
说明: 根据寄存器的名字,写对应寄存器字节的值 ,该指令如果放在运动指令之后使用,不会打断转弯区,在运动指令轨迹终点触发,或在转弯区起点触发,具体使用可参考 SetDO 例 2。
定义:
WriteRegByteByName(RegData, Value, byteFlag);
-
RegData,数据类型:可写的 int16/int32 类型寄存器变量 ,通信→寄存器界面功能,寄存器变量。 -
Value,数据类型:byte,将 Value 数据写入寄存器对应字节中。 -
byteFlag,字节标志位。取值范围 1-4,1 为低字节,4 为高字节。
示例:
WriteRegByteByName(modbus_reg, 200, 2);
//将 200 的数据,写入名为 modbus_reg 的第2个字节中