跳到主要内容

8.3 RL 编辑器

8.3.1 概览

8.3.1

①

工程、任务、程序文件选择、切换和编辑。

②

程序调试快速定位按钮,支持:
(1)快速定位至 main 函数;(2)光标位置;(3)当前程序模块的某函数。

③

保存按钮:保存当前任务,若在调试时修改了程序,点击此按钮则同样会启用指针热更新,使当前的程序修改在控制器中生效。
程序编辑工具栏:保存、撤销、恢复、剪切、粘贴、复制、反向粘贴、上移一行、下移一行、批量注释、删除当前行、查找、查看位置、快捷编辑、批量修改、偏移。

④

辅助编程、更新点位的位置信息、运动至某点位、程序语法检查、循环模式、输出终端。

⑤

程序编辑区,通过辅助编程等方式,进行 RL 命令编辑。

8.3.2 工具介绍

8.3.2

①

工程同步标识。
红色时:表示控制器内加载程序与HMI当前程序不同步;
灰色时:控制器内加载程序与HMI当前程序已同步。

②

当前工程:点击可切换至工程配置页面。

③

当前任务:点击可切换任务。

④

当前程序模块:点击可切换程序模块。

⑤

指针移点击下拉夹头可选择指针移动到的目标,可移动程序指针到 Main 函数(相当于程序复位)、程序指针移动到光标所在行、程序指针移动到某函数。
注意:仅在手动模式下,当前用户为示教员/编程员/管理员/超级管理员才可以进行程序指针移动到光标所在行、程序指针移动到某函数,其他场景均不能使用该功能。

⑥

显示保存状态,点击该按钮可立即保存到本地并推送至控制器。
显示绿色时:程序已经编辑,但是未同步到控制器。
显示灰色时:程序已经同步到控制器。

⑦

对上一步操作进行撤销。

对上一步撤销的操作进行恢复。

剪切选中的代码行,支持多行同时剪切。

复制选中的代码行,支持多行同时复制。

将剪切或复制到的整行内容,插入光标所在行。

将复制的代码行,粘贴时生成新点替换原有点。

将选中的代码行上一行,支持多行同时上移。

将选中的代码行下一行,支持多行同时下移。

注释或取消注释选中的代码。

删除选中行或光标所在行。

当前文件内查找关键字。

全局查找关键字。

当前文件内替换关键字。

全局替换关键字。

分屏,详细说明见下文“分屏功能”。

查看位置,详细说明见下文“查看位置功能”。

快捷编辑-一键排版:对当前工程所有程序进行排版(如,添加缩进、操作符对齐)。

快捷编辑-一键展开:将当前RL编辑器加载程序展开。

快捷编辑-一键折叠:将当前RL编辑器加载程序折叠。

光标点击点位、变量、工具、工件、IO、寄存器时,支持跳转到管理界面。

批量修改:对速度、转弯区、工具、工件进行批量修改。

点位偏移工具,详细说明见下文“点位偏移工具”。

将复制的代码行,进行反序粘贴;例如:复制第1、2、3 行,粘贴后显示第3、2、1行。

⑧

检查当前程序中是否存在特定明显错误,例如函数重名、关键标识符缺失。不能检查出所有语法错误。

⑨

切换循环模式:8.3.2.0.1 程序循环执行,8.3.2.0.2 程序只运行一次。

⑩

显示打Print打印信息和语法信息。

⑪

辅助编程工具。

⑫

更新光标所在行的点位位姿为当前位姿。注意:光标位于点位所在行即可。

⑬

运动至功能,详细说明见下文“运动至功能”。

8.3.3 辅助编程

辅助编程面板可以辅助编程员快速搭建程序框架、插入程序指令、更改指令属性配置。辅助编程面板分为两个部分内容:插入指令和属性配置。

8.3.3.1 插入指令

插入指令负责在程序文本中插入期望指令。

8.3.3.1 1
8.3.3.1 2
序号 说明

①

程序指令组别选择区;

②

程序常用元素选择区;

③

程序指令/元素选择区,选择细分指令;

④

指令/选择插入确认区,用于将选中的指令默认参数或元素插入到工程文本中;

8.3.3.1.1 示例一,插入 MoveL 指令

步骤 图示 说明

1.点击“辅助编程”→“插入指令”按钮,打开插入指令面板;

8.3.3.1.1

打开插入指令面板。

2.选择“运动指令”→“MoveL”;

8.3.3.1.1.2

选择“运动指令”后,其他指令会被隐藏,选择“MoveL”指令。

3.将光标选中期望插入行的上一行;

8.3.3.1.1 3

选择期望插入行。

4.点击“插入下一行”按钮

8.3.3.1.1 4

指令插入到“3”中选中行的下一行。

在 HMI 的 RL 编辑器中,当界面显示为 task0、main.mod 时,通过辅助编程插入运动指令并生成点位 p1,则该点位所属作用域为 task0、main.mod(局部点位变量)。

8.3.3.1.2 示例二,插入函数

步骤 图示 说明

1.点击“辅助编程”→“插入指令”按钮,打开插入指令面板;

8.3.3.1.2 1

打开插入指令面板。

2.选择函数;

8.3.3.1.2 2

3.在“名称”下方的输入框中,填入期望函数名称;

8.3.3.1.2 3

4.点击“插入”按钮

8.3.3.1.2 4

点击“插入”按钮,将在文本末尾创建对应函数的文本。

8.3.3.1.3 示例三,插入元素

步骤 图示 说明

1.点击“辅助编程”→“插入指令”按钮,打开插入指令面板;

8.3.3.1.3 1

打开插入指令面板。

2.选择“元素”;

8.3.3.1.3 2

3.在“元素”面板中选择期望插入的变量等信息;

8.3.3.1.3 3

4.光标移动至期望插入的文本位置;

8.3.3.1.3 4

5.点击“插入”按钮

8.3.3.1.3 5

点击“插入”按钮,将在光标对应位置生成文本。

8.3.3.1.4 示例四,插入数学/逻辑/运算符

步骤 图示 说明

1.点击“辅助编程”→“插入指令”按钮,打开插入指令面板;

8.3.3.1.4 1

打开插入指令面板。

2.选择“数学”;

8.3.3.1.4 2

3.将光标移动至期望插入的文本位置;

8.3.3.1.4 3

4.点击“sin()“按钮

8.3.3.1.4 4

点击对应按钮后,将在光标对应位置生成文本 sin();

8.3.3.2 属性配置

属性配置负责更新选中行的指令参数信息。

8.3.3.2
序号 说明

①

属性定义区,介绍当前指令的参数名称

②

属性选择区,修改选中指令的各项参数

③

属性确认区,点击“替换”按钮,替换程序文本中当前行的指令参数

8.3.3.2.1 示例一,配置 SetDO 指令属性

步骤 图示 说明

1.在文本中选中期望修改的指令所在行;

8.3.3.2.1.1

打开属性设置面板,指令详情将在面板中展开。

2.在“属性设置”面板选择期望参数;

8.3.3.2.1.2

3.点击“替换”按钮;

8.3.3.2.1.3

点击“替换”按钮,选中行的指令参数将更新为设置后的参数。

8.3.3.2.2 示例二,配置 MoveAbsJ 指令属性

8.3.3.2.2
序号 图示 说明

1. 运动参数设置

8.3.3.2.2 1

设置 MoveAbsJ 指令的速度、转弯区、工具、工件参数。

2. 点位设置

8.3.3.2.2 2

1.选择点位;
2.更新选中点位的位姿信息为当前机器人位姿;
3.可手动修改点位信息;
4.手动 JOG 机器人到选中点位;
5.点击“确定”按钮可将3中修改的数据更新到点位数据中。

8.3.3.2.3 示例三,配置 MoveL 指令属性

8.3.3.2.3
序号 图示 说明

1. 运动参数设置

8.3.3.2.3 1

设置 MoveAbsJ 指令的速度、转弯区、工具、工件参数。

2. 点位设置

8.3.3.2.3 2

1.选择点位;
2.更新选中点位的位姿信息为当前机器人位姿;
3.可手动修改点位信息;
4.手动 JOG 机器人到选中点位;
5.点击“确定”按钮可将3中修改的数据更新到点位数据中

3.偏移设置

8.3.3.2.3 3

4.偏移后点位调试面板

8.3.3.2.3 4

该面板不可编辑,用于JOG设置偏移后。

8.3.3.3 快速插入

快速插入负责在程序文本中快速插入期望指令。

8.3.3.3
序号 说明

1

快插指令变量名指定前缀,不填写则使用默认前缀;

2

快插指令选择区;

8.3.3.3.1 示例一,插入 MoveL 指令

步骤 图示 说明

1.点击“辅助编程”→“快速插入”按钮,打开快速插入面板。

8.3.3.3.1 1

打开快速插入面板。

2.输入变量名前缀。

8.3.3.3.1 2

变量名前缀如果为空,会使用默认命名规则创建新变量。

3.点击MoveL

8.3.3.3.1 3

MoveL 指令插入到光标所在的下一行,点位名称为指定前缀。

在 HMI 的 RL 编辑器中,当界面显示为 task0、main.mod 时,通过辅助编程的快速插入功能插入运动指令并生成点位,则该点位所属作用域为 task0、main.mod(局部点位变量)。

8.3.4 点位偏移工具

8.3.4.1 概述

本工具,可以将RL 程序中用户选定范围内的运动指令,对已示教完成的点位进行整体偏移修改。当前版本控制器支持三种偏移方式,分别是:程序偏移、角度偏移和镜像偏移。

8.3.4.2 程序偏移参数介绍

本工具可以将RL 程序中用户设定范围内的运动指令,对已示教完成的点位进行整体偏移。
需要工件仅平移时,使用平行偏移,只有调整xyz 数值;当希望工件位姿都调整时,打开“姿态可变”,姿态数值ABC 也会调整。

8.3.4.2

原理:通过p1、p2、p3,q1、q2、q3 共计6 个点,计算原始坐标系和偏移后坐标系之间的关系。当不打开“位姿可变”时,仅需要设置p1、q1。

8.3.4.2 2
8.3.4.2 3

①

点位选择:选择需要偏移的点所在的位置,指定task与mod、起始行、结束行,本工具将搜索从起始行到结束行的所有指令中涉及的点位。
注意:用“//”注释掉的指令不被搜索。

②

新点位生成方式:可选择“覆盖原点位”或“生成新点位”。
如果选择“生成新点位”,可选择新点位命名方式:“自动重命名”或“原点位名+指定后缀”。

③

插入位置:指定新生成的指令插入的位置,选择task与mod,生成的指令将从插入行生成。

④

点击“下一步”按钮,进入偏移量设置页面。

⑤

偏移矩阵生成方式:可选择“输入”或“选择/示教”,仅在后者中支持“位姿可变”。

⑥

选择位姿是否可变,若不可变即仅考虑平移。

⑦

在“选择/示教”条件下,指定用于计算位姿的2个点或6个点,每个点可以选择“选择”,则在下拉列表中选择已存在的点位;也可选择“示教”,点击“记录”按钮,记录机器人当前位置。

⑧

点击“上一步”按钮,进入点位选择页面;点击“下一步”按钮,开始计算偏移点位。

使用限制:
1、建议每次偏移点位数量1000 以内,否则可能造成界面卡死、点位丢失。
2、系统在计算偏移点位时,会自动校核点位是否合理,若不合理会报错,同时生成指令失败;但在不合理点位之前的点位仍会生成。
点位不合理情况:①参数错误②奇异位置③点位不可达④其他错误。
3、若指定mod 的起始行到结束行之间,没有点位,则报错“未找到待偏移点”。
4、使用本工具需要连接机器人,否则报错“机器人通信错误”。
5、p1、p2、p3 两辆组成的向量之间夹角应大于1°,否则将判定三点共线,报错“参考点错误”;q1、q2、q3 同理。
6、指令中的点位名字需要与点位列表中一致(不区分大小写),否则报错“未找到点xxx”。
7、本工具页面打开情况下,在“任务列表”、“点位列表”、RL 编辑页面进行增减任务、增减点位、编辑RL、切换工程等操作,本工具不会自动刷新,需要关闭本工具页面再打开。

8.3.4.3 角度偏移参数介绍

该功能提供笛卡尔点位的角度偏移功能,可以将 RL 程序中用户设定范围内的运动指令,对已示教完成的点位按照指定角度进行旋转偏移。

8.3.4.3 1
8.3.4.3 2

指令点位选择和程序偏移相同,选择生效范围后,按照下面操作可以完成角度偏移。

①

确定旋转平面:用户需要指定P1、P2、P3三个点位来确定角度偏移功能的基准旋转平面,这三个点可以选择点位列表中的点位或者通过示教的方式确认。

②

禁用旋转轴:
将【是否使用旋转轴】设为“否”,系统将以指定的3个代表点P1、P2、P3计算得到一个圆,三点都在圆上,旋转轴为通过圆心并垂直于圆面的轴,旋转方向为P1指向P2的方向。

③

启用旋转轴:
将【是否使用旋转轴】设为“是”,系统将以指定的3个代表点P1、P2、P3计算得到旋转面,再指定代表点P0,通过P0并垂直于旋转面的轴即为旋转轴,旋转方向为P1指向P2的方向。

④

设置偏移的角度以及重复次数,该功能对点位进行多次旋转,每进行一次重复,会生成一组运动指令。

注意:
1、此功能不支持关节点位的角度输入偏移。
2、执行角度输入偏移后,新 RL 程序中机器人点位的姿态可能与原程序不一致,请手动慢速单步、单点执行确认后再连续运行程序。

8.3.4.4 镜像偏移参数介绍

该功能提供笛卡尔点位的镜像偏移功能,用户可以选择需要进行镜像偏移的点位,按照一定规则对点位进行镜像偏移。

8.3.4.4 1
8.3.4.4 2

指令点位选择和程序偏移相同,选择生效范围后,按照下面操作可以完成镜像偏移。

①

选择镜像点:
选择镜像点p1、q1作为偏移的参考点,可以使用点位列表点位或者示教。

②

不使用旋转:
将【是否使用旋转】设为“否”,系统将以p1、q1的位置计算镜像平面,待偏移点位的位置将以此平面进行镜像偏移,偏移前后点位的姿态不变。

③

使用旋转:
将【是否使用旋转】设为“是”,需要额外确定参考点p2、q2、p3、q3,其中(p1、p2、p3)形成的三角形与(q1、q2、q3)形成的三角形需要沿着预想的镜像平面对称,此时待偏移点位的位置和姿态将以此平面进行镜像偏移,偏移前后的姿态也是对称的。

8.3.4.5 操作示例

步骤 图示 说明

1.点击“点位偏移”按钮,打开该工具。

8.3.4.5.1

仅在“编程员”及以上权限、手动模式下可使用。

2.选择待偏移点位,设置参数后,点击“下一步”按钮。

8.3.4.5.2

这里选择 task0 任务中的 main 中的第 2~5 行的点位;
点位生成方式为“生成新的点位”,并指定新点位的名字后缀;
插入的位置选择该 mod 文件的第 7 行。

3.提示“待偏移点位数量”。

8.3.4.5.3

这里的待偏移待偏移点位分别是:第 2 行中的point1、第 3 行的point2、第 4 行的point2 和point15、第 5 行的robtarget1和robtarget2。
注意:其中“point2”被计算了两次,但实际上只会偏移一次,也只生成一个偏移后的点位。

4.设置偏移量计算方式、参考点位,点击“下一步”按钮。

8.3.4.5.4

正在执行偏移过程中弹出进度条,请耐心等待。

8.3.4.5.5

5.提示“偏移成功”,第 6~10 行为新生成的指令。

8.3.4.5.7

在点位列表中可以看到生成的点位信息。

8.3.4.5.6

在 HMI 的 RL 编辑器中进行点位偏移时,若选择生成新点位,新增点位为局部点位变量。例如,当界面显示为 task0、move.mod 时生成新点位,则该点位所属作用域为 task0、move.mod。若选择覆盖原有点位,则作用域保持不变。

8.3.5 运动至功能

运动至功能,是将机器人通过一系列操作后,运动到选择的点位。

8.3.5.1 操作示例

步骤 图示 说明

1.在 RL 编辑器界面选择对应的运动指令。

8.3.5.1 1

仅在“编程员”及以上权限、手动模式下可使用。

2.点击右上角的“运动至”按钮。

8.3.5.1 2

3.运动至弹窗上,选择对应的工具工件和点位。

8.3.5.1 3

在单点位运动指令无需选择点位;多点位运动指令需要确认选择的点位;选择点位运动至的工具工件。

4.在运动至弹窗上,选择运动类型,并长按触发运动至功能。

8.3.5.1 4

选择右下角的“MoveJ”或者“MoveL”或者“MoveAbsJ”(仅轴角度点位显示),长按触发运动至功能。

8.3.6 查看位置功能

8.3.6.1 概述

查看位置功能,主要是为了方便用户知道当前机器人停止位置,处于 RL 程序的哪一行。

8.3.6.1

触发查看位置功能,有以下几种方式: * 点击“PPToMain”按钮时 * 点击“查看位置”按钮时 * 点击“更新位置”按钮时

当机器人查看位置功能触发后,会在 RL 程序界面的某一行或者多行显示一个"@"符号,表示机器人所在的位置和符号所在行所使用的点位位置一致。

8.3.6.2 查看位置参数设置

参考“设置” → “HMI 设置”里面的“查看位置参数”设置,用来设置机器人实际位置和 RL 程序点位位置之间的误差范围值。 8.3.6.2

8.3.7 分屏功能

8.3.7.1 概述

分屏功能,主要是为了方便用户在编辑 RL 程序时,快速查看 IO、寄存器和其他函数界面程序。

8.3.7.2 操作步骤

步骤 图示 说明

1.点击顶部操作栏“分屏”按钮。

8.3.7.2 1

仅在“编程员”及以上权限、手动模式下可使用。

2.显示左侧分屏界面。

8.3.7.2 2

分屏时,右侧操作面板和左侧菜单面板自动关闭;关闭分屏,两侧面板自动展开。

3.切换分屏

8.3.7.2 3

点击分屏面板上的 tab 栏,可以切换 IO、寄存器和 RL 程序面板。其中,IO 列表和寄存器列表支持搜索名称功能。

8.3.8 工具工件跟随指针功能

当机器人处于手动模式时,示教器右上角的工具工件会自动识别用户选中的 RL 指令行,将当前启用的工具工件自动切换为当前选中指令的工具工件。

RL 中自定义的工具工件不支持此功能。

8.3.8

① 当选中第二行时,右上角的工具工件会自动变更为对应的 tool0, wobj0 ② 当选中第三行时,右上角的工具工件会自动变更为对应的 g_tool_0, g_wobj_0