跳到主要内容

8.9 路径列表

8.9.1 概述

路径列表用于记录拖动示教的轨迹,进行轨迹回放等操作。

8.9.1 1

①

路径列表: 显示相关属性,包括:名称、类型、总长度、采样间隔、是否包含轨迹、DO 信号、描述。

②

功能按钮区: 导入路径,导出路径,新建路径,编辑路径,多选路径,删除路径。

路径编辑页面:

8.9.1 2

①

基本信息: 设置路径名称、描述。

②

录制路径: 如需录制 DO 信号,点击“选择 DO”按钮,在弹出的对话框中选择 DO 信号,每个 DO 信号还可以设置与一个 DI 信号做映射,这种情况下,录制路径时会记录 DI 信号的变化,后续回放时,DO 信号的输出按记录的 DI 信号进行;若不关联 DI 信号,则会直接记录 DO 信号的变化,此时可以在“状态监控”-“IO 信号”界面手动设置 DO 信号输出。总时长:为录制总时长。

③

回放: 回放录制的路径,可设置是否循环运行、运行速率等,点击“回放”按钮,进行回放,确认录制的路径是否与期望的一致。

④

保存/丢弃: 可保存缓存区的轨迹,供后续使用。丢弃按钮:丢弃此次录制。

8.9.2 操作示例

步骤 图示 说明

1.打开拖动模式。点击右下角“+”按钮,新建一个路径。

8.9.2 1

此操作也可在机器人末端按键操作。

2.设置录制时长,按下“录制”按钮后,拖动末端进行轨迹录制,直到计时结束或点击“停止”按钮。

8.9.2 2

请注意:请在录制时间计时结束前停止拖动,否则路径录制失败。

3.关闭拖动使能开关,切换至自动模式,点击上电按钮,机器人上电。设置回放速率、是否循环,点击“回放按钮”,查看轨迹回放。

8.9.2 3

4.轨迹回放完成后,确认轨迹,点击“保存”,录制轨迹成功保存到文件。

8.9.2 4

8.9.3 路径导入导出

8.9.3.1 路径导出

在路径列表页面,点击左下角按钮8.8.3.1(1,进入路径导出界面

8.9.3.1

①

路径导出目标文件(包含路径)

②

路径集名称输入框

③

路径筛选框

④

路径导出选择列表

⑤

路径导出操作按钮

导出操作步骤:首先在①中输入或选择路径导出目标文件路径,②路径集名称输入框可以输入要导出的路径集名称,③筛选框可以按照名称进行筛选,然后在④路径列表中,勾选要导出的路径,最后点击⑤中的“下一步”按钮执行导出,即可在①中对应路径下生成导出的变量文件。

8.9.3.2 路径导入

路径列表页面,点击左下角按钮8.8.3.2(1,进入路径导入页面

8.9.3.2

①

路径导入文件

②

路径导入选项,对于冲突项的处理策略

③

筛选框

④

路径导入选择条目

⑤

路径导入操作按钮

导入操作步骤:首先在①中选择要导入的路径文件,②筛选框可以按照名称进行筛选,在③中选择冲突策略之后在④中选择要导入的路径,最后点击⑤中的“完成”执行导入操作,即可将选择的路径导入到本机。