跳到主要内容

8.13 工件列表

8.13.1 概述

工件是指机器人使用工具进行加工或者处理的物品,在 xCore 系统中使用 wobj(Work Object)类型的变量来描述一个实际的工件。要定义一个工件,就意味着要创建一个 wobj 型的变量。

机器人的运动轨迹都是在工件坐标系下定义的,这样主要有两个好处:

  1. 当工件发生移动,或者加工多个相同工件时,只需要重新标定工件坐标系,程序中的所有路径即可随之更新,而不需要重新编写程序。

  2. 允许加工被附加轴(变位机)移动的工件。

每一个工件由两个坐标系共同定义:一是用户坐标系,可以理解为摆放工件的工作台/桌子,在处理多个相同工件时非常有用;二是工件坐标系,可以理解为工作台上的工件。机器人的路径点,都是工具相对工件描述的。

8.13.1

使用外部工具功能,对应的工件将安装在机器人上,称之为手持工件。手持工件同样需要标定工件坐标系,且必须使用已经定义好的外部工具进行标定。

wobj0 是系统预定义的工件变量,其用户坐标系和工件坐标系都与世界坐标系重合。与 tool0 一样,wobj0 也不允许修改。

当机型为 PCB 3、4 轴机器人时,工件坐标系只支持手动输入,姿态 A、C 分量强制为 0,且禁止用户手动修改。

8.13.2 使用工件坐标系

在 Jog 时使用: 如需要在特定的工件坐标系下进行 Jog,只需要在示教器界面上方快捷操作栏的“工件”下拉框中选择需要的工件即可。

8.13.2

在 RL 程序中使用: 在程序中使用特定工件非常简单,只需要在运动语句的“工件”参数中使用目标工件即可。使用示教器的“辅助编程”界面编写运动指令时,其默认用的“工具”和“工件”与 Jog 时使用的一致,即界面上方快捷操作栏当前选中的“工具”和“工件”。

通常情况下,运动指令的工件参数是可选的,因此如果不特意指定的话,系统会默认使用 wobj0,默认的 wobj0 与世界坐标系重合。

如果使用外部工具功能,则必须指定与所用工具配套的工件参数。

8.13.3 操作示例

8.13.3.1 创建外部工件

标定外部工件坐标系,需要使用已标定好的手持工具来辅助标定。

步骤 图示 说明

1.在工件列表界面点击右下角的“+”进入新建工件向导界面。

8.13.3.1 1

在“编程员”及以上权限时,可进行新建、编辑操作。

2.设置工件属性:外部。

8.13.3.1 2

3.在右上角切换工具为已经标定好的手持工具 tool1。

8.13.3.1 3

4.点击“执行标定”按钮,进入工件标定界面。

8.13.3.1 4

Jog 机器人,使标定好的工具 TCP 指到期望的工件坐标系原点,点击“确认第一点”按钮;Jog 机器人,使 TCP 指到期望的工件坐标系 X 轴上一点,点击“确认第二点”按钮;Jog 机器人,使 TCP 指到期望的工件坐标系 Y 轴上一点,点击“确认第三点”按钮;点击“确认标定”,弹出标定结果确认对话框,点击“确认”。点击“下一步”按钮,返回“新建工件”页面。

5.点击“下一步”按钮,完成新建工件。

8.13.3.1 5

点在工件列表中,显示新建的工件。

8.13.3.2 创建手持工件

标定手持工件坐标系,需要使用已标定好的外部工具来辅助标定。

步骤 图示 说明

1.在工件列表界面点击右下角的“+”进入新建工件向导界面。

8.13.3.2 1

在“编程员”及以上权限时,可进行新建、编辑操作。

2.设置工件属性:手持。

8.13.3.2 2

“外部”为工件与机器人末端不相对固定;“手持”为相对固定。

3.在右上角切换工具为已经标定好的外部工具 tool2。

8.13.3.2 3

4.负载辨识同工具负载辨识

8.13.3.2 4

5.点击“执行标定”按钮,进入工件标定界面

8.13.3.2 5

点击“执行标定”按钮,进入工件标定界面。Jog 机器人,使标定好的外部工具 TCP 指到期望的工件坐标系原点,点击“确认第一点”按钮;Jog 机器人,使 TCP 指到期望的工件坐标系 X 轴上一点,点击“确认第二点”按钮;Jog 机器人,使 TCP 指到期望的工件坐标系 Y 轴上一点,点击“确认第三点”按钮;点击“确认标定”,弹出标定结果确认对话框,点击“确认”。点击“下一步”按钮,返回“新建工件”页面。

6.点击“下一步”按钮,完成新建工件

8.13.3.2 6

在工件列表中,显示新建的工件。

8.13.4 工件导入导出

8.13.4.1 工件导出

在工具列表页面,点击左下角按钮8.9.3.1(1,进入工具导出界面

8.13.4.1

①

工件导出目标文件(包含路径)

②

筛选框

③

工件列表

④

工件导出操作按钮

导出操作步骤:首先在①中输入或选择工件导出目标文件路径,②筛选框可以按照名称进行筛选,然后在③工件列表中,勾选要导出的工件,最后点击④中的“下一步”按钮执行导出,即可在①中对应路径下生成导出的工件文件。

8.13.4.2 工件导入

在工具列表页面,点击左下角按钮8.9.3.2(1,进入工具导出界面

8.13.4.2

①

工件导入文件

②

工件导入选项,对于冲突项的处理策略

③

筛选框

④

工件导入选择条目

⑤

工件导入操作按钮

导入操作步骤:首先在①中选择要导入的工件文件,③筛选框可以按照名称筛选,在②中选择冲突策略之后在④中选择要导入的工件,最后点击⑤中的“下一步”执行导入操作,即可将选择的工件导入到本机。