跳到主要内容

依赖与环境

  • 用户使用Rokae+ 客户端插件需要加载 xplugin库。

兼容性

  • 开发语言:C++11
  • GUI:Qt 5.12 及以上
提示

为保证插件与宿主 ABI 一致,请使用 ROKAE+ 开发需求的 推荐编译器与 Qt 版本 构建。

  • 用户在使用Rokae+ 插件的同时可选使用 Rokae+ SDK 进行更精细化的运动控制等操作。

编译与平台

产物操作系统编译器平台
xplugin.soUbuntu 18.04GCC 7.4aarch64
xplugin.soUbuntu 18.04gcc-linaro aarch64 工具链x86_64 Linux
xplugin.dll / xplugin.libWindows 10/11MSVC2019x86_64 Windows

生成windows库


生成示教器(arm)库

推荐用户选择 Rokae+ 虚拟机地址 获取虚拟机编译环境。

  • 1.用户可以通过该虚拟机内安装好的编译环境,通过QtCreator直接生成用户插件。
  • 2.用户可以通过该虚拟机提供的编译服务来编译生成插件。**

相关阅读