跳到主要内容

插件包制作

须按本文格式制作插件包与配置文件,方可正确导入 Rokae+ 应用。

插件包结构​

HMI 导入的对象为 插件包(zip),其中包含 数据包:

  • client.zip:客户端插件
  • controller.zip:控制器插件

插件包 可同时包含上述两者,亦可仅含其一。客户端与控制器插件无强制依赖关系。

若需交付多个插件,可采用下列任一方式:

  1. 分包装:每一插件各自形成独立的 插件包(及其中的数据包),分别导入。
  2. 合包装:在同一 client.zip 或 controller.zip 内并列多个插件目录,一次导入。

下文分两种情形说明目录布局。

1. 单个插件​

单架构、客户端与控制器合包示例如下:

Package.zip                # 插件包
├── client.zip # 客户端数据包
│ └── MyPlugin/
│ ├── MyPlugin.dll # Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ ├── xplugin.dll # 框架库;Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ └── MyPlugin.json # 配置文件
└── controller.zip # 控制器数据包
└── MyPlugin/
├── MyPlugin.lic # 授权文件
├── MyPlugin.so # 控制器动态库(.so)
└── MyPlugin.json # 配置文件

2. 同一数据包内的多个插件(合包装)​

在同一 client.zip 或 controller.zip 内并列多个插件目录;每一目录对应一个插件,目录内布局与单插件相同。一次导入可安装包内全部插件。

客户端与控制器均包含 MyPlugin 与 OtherPlugin 的示例如下:

Package.zip
├── client.zip
│ ├── MyPlugin/
│ │ ├── MyPlugin.dll # Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ │ ├── xplugin.dll # 框架库;Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ │ └── MyPlugin.json # 配置文件
│ └── OtherPlugin/
│ ├── OtherPlugin.dll # Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ ├── xplugin.dll # 框架库;Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ └── OtherPlugin.json # 配置文件
└── controller.zip
├── MyPlugin/
│ ├── MyPlugin.lic # 授权文件
│ ├── MyPlugin.so # 控制器动态库(.so)
│ └── MyPlugin.json # 配置文件
└── OtherPlugin/
├── OtherPlugin.lic # 授权文件
├── OtherPlugin.so # 控制器动态库(.so)
└── OtherPlugin.json # 配置文件

在客户端配置中,depend 声明对其他客户端插件的依赖,ctrlDepend 声明对控制器插件的依赖。在控制器配置中,depend 声明对其他控制器插件的依赖。

配置文件​

客户端配置文件​

在 client.zip 的插件目录中放置 MyPlugin.json。

{
"client_plugin": {
"name": "MyPlugin",
"depend": [],
"ctrlDepend": [],
"enable": false,
"version": "3.0.1",
"min_hmi_version": "3.0.1",
"custom_hmi_version": [],
"author": "rokae",
"description": "description"
}
}

选填字段(表中标 ✗)可不写入 JSON。

字段必填说明
name✓插件名;命名约束见下文 插件名一致性
depend✗所依赖的其它客户端插件名列表;无依赖时为空数组
ctrlDepend✗所依赖的控制器插件名列表
enable✓导入后是否默认启用;本例为 false
version✓插件版本号
min_hmi_version✗所支持的最低 HMI(xCore)版本
custom_hmi_version✗自定义适配版本列表
author✗作者
description✗描述

控制器配置文件​

在 controller.zip 的插件目录中放置 MyPlugin.json。顶层键为 controller_plugin,其下的键 MyPlugin 须与 name、插件目录名和配置文件主文件名一致。

{
"controller_plugin": {
"MyPlugin": {
"name": "MyPlugin",
"depend": [],
"enable": true,
"min_controller_version": "3.0.2",
"must_controller_version": [],
"version": "1.0.0",
"author": "rokae",
"description": "description"
}
}
}
字段必填说明
name✓插件名,命名约束见下文 插件名一致性
depend有依赖时必填所依赖的其他控制器插件名列表,无依赖时可填 []
enable✓导入后是否默认启用,true 为启用,false 为禁用并跳过加载
min_controller_version✗插件运行所需的最低控制器版本
must_controller_version✗允许插件运行的控制器版本列表,非空时覆盖 min_controller_version,未指定时可填 []
version✗插件版本号
author✗作者
description✗描述

插件名一致性​

下列各项中的插件名须为同一字符串。下文以 MyPlugin 为例;合包装中的 OtherPlugin 同理,各项均取为 OtherPlugin。

  1. 工程注册
    Qt 工程中的 PLUGIN_NAME,以及 XPLUGIN_REGISTER 的 KEY,须为 MyPlugin。

  2. 数据包目录与文件
    插件包 内该插件相关路径与文件主文件名须为 MyPlugin:

Package.zip
├── client.zip
│ └── MyPlugin/ # 部署目录名 = MyPlugin
│ ├── MyPlugin.dll # 用户插件动态库主文件名 = MyPlugin(Linux 为 MyPlugin.so)
│ ├── xplugin.dll
│ └── MyPlugin.json # 配置文件名 = MyPlugin
└── controller.zip
└── MyPlugin/ # 部署目录名 = MyPlugin
├── MyPlugin.lic # 授权文件主文件名 = MyPlugin
├── MyPlugin.so # 控制器动态库主文件名 = MyPlugin
└── MyPlugin.json # 配置文件名 = MyPlugin
  1. 配置文件中的 name
    MyPlugin.json 内 name 字段须为 "MyPlugin"。

  2. 依赖声明(如有)
    若在 depend / ctrlDepend 中引用其它插件,所填名称须与被依赖插件的上述各项一致(例如引用 OtherPlugin 时填写 "OtherPlugin")。

使用脚本快速生成​

文档配套脚本可将已整理的 client / controller 目录打包为可导入的 插件包。

获取脚本​

将下列文件与 client、controller 目录置于同一工作目录:

文件作用
PluginPackage.batWindows 打包脚本
PluginPackage.shLinux 打包脚本

准备目录​

目录结构如下(可仅含客户端或仅含控制器)。client / controller 下可并列多个插件目录:

工作目录/
├── client/ # 可选
│ ├── MyPlugin/
│ │ ├── MyPlugin.dll # Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ │ ├── xplugin.dll # 框架库;Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ │ └── MyPlugin.json # 配置文件
│ └── OtherPlugin/ # 可选
│ ├── OtherPlugin.dll # Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ ├── xplugin.dll # 框架库;Windows 后缀为 .dll,Linux 后缀为 .so
│ └── OtherPlugin.json # 配置文件
├── controller/ # 可选
│ └── MyPlugin/
│ ├── MyPlugin.lic # 授权文件
│ ├── MyPlugin.so # 控制器动态库(.so)
│ └── MyPlugin.json # 配置文件
└── PluginPackage.bat # 或 PluginPackage.sh

生成步骤(Windows)​

  1. 确认工作目录中存在 PluginPackage.bat,以及 client 和/或 controller。
  2. 双击 PluginPackage.bat。
  3. 待控制台提示完成后,同目录将生成 插件包 zip(默认文件名为当前文件夹名,可按需重命名)。
  4. 将该 zip 导入插件管理。

产出说明​

Package.zip
├── client.zip # 由 client/ 压缩得到
└── controller.zip # 由 controller/ 压缩得到
  • 仅存在 client 时,插件包 仅含 client.zip。
  • 仅存在 controller 时,插件包 仅含 controller.zip。

常见问题​

现象处理
提示找不到 client / controller确认脚本与上述目录位于同一路径
多架构未按预期架构目录名须为 aarch64 / amd64 / win(控制器无 win)

多架构插件包​

Rokae+ 支持在同一 插件包 内按系统架构分别存放数据包。在 client.zip / controller.zip 内先按架构建立子目录,再放入与单架构相同的插件目录。

  • 客户端(client.zip):aarch64、amd64、win
  • 控制器(controller.zip):aarch64、amd64
Package.zip
├── client.zip
│ ├── aarch64
│ │ └── MyPlugin/
│ │ ├── MyPlugin.so
│ │ ├── xplugin.so
│ │ └── MyPlugin.json
│ ├── amd64
│ │ └── MyPlugin/
│ │ ├── MyPlugin.so
│ │ ├── xplugin.so
│ │ └── MyPlugin.json
│ └── win
│ └── MyPlugin/
│ ├── MyPlugin.dll
│ ├── xplugin.dll
│ └── MyPlugin.json
└── controller.zip
├── aarch64
│ └── MyPlugin/
│ ├── MyPlugin.lic
│ ├── MyPlugin.so
│ └── MyPlugin.json
└── amd64
└── MyPlugin/
├── MyPlugin.lic
├── MyPlugin.so
└── MyPlugin.json
提示

多架构插件包自插件 1.0.2.6 起支持,配套 xCore 控制系统 v3.2.2 及以上。

下一步​

请按 安装与使用 将 插件包 导入 HMI 并启用。