跳到主要内容

10.3 交叉连接

10.3.1 概述

xCore 系统提供交叉连接(Cross Connections)功能,用于对不同输入和输出信号进行逻辑关联与处理,从而实现实体 I/O、虚拟 I/O 以及寄存器信号之间的灵活连接。

交叉连接适用于在数字量(DI、DO)或编组量(GI、GO)I/O 信号之间建立逻辑关系。通过该功能,一个或多个输入 I/O 信号的状态变化可自动影响其它 I/O 信号的状态,实现 I/O 信号之间的逻辑联动。

当需要在多个 I/O 信号之间建立关联关系,并希望机器人控制系统在无需执行任何程序代码的情况下完成 I/O 逻辑处理时,交叉连接可作为一种简化且高效的解决方案。

在典型应用场景中,若某一过程包含输入 I/O 信号,并且该信号在被激活时需要自动触发一个或多个输出 I/O 信号的变化,则可通过交叉连接实现该功能,作为基于程序逻辑控制方式的替代方案。

10.3.2 配置

在“通信”→“交叉连接”页面,可查看现有交叉连接,以及进行添加、编辑、删除操作。

10.3.2

①

交叉连接配置列表

②

启动/关闭交叉连接按钮: 新建的交叉连接不会立刻生效,需要重新打开启用按钮,才能生效;该按钮会记录开启状态,重启控制器后交叉连接会保持上次开启/关闭状态。

③

交叉连接操作按钮: 从左至右依次是:新建、编辑、多选、删除。

10.3.2 2
参数 说明

名称

列表中不可重名。

输入

由输入信号组成的逻辑表达式,支持!、&&、||运算,输入信号最多选择5 个,支持类型包括DI、DO、GI、GO 和寄存器。

输出

输出信号名称。

描述

为每个连接添加描述,作为备注。

10.3.2.1 信号连接

点击新建或者编辑,进入信号连接配置界面,每次编辑完成点击确认,会进行配置检测,若合法,则同步到控制器,用户可通过按钮重启以应用新配置;若存在违规配置,需查看弹窗和日志处理错误,点击取消则放弃本次编辑。

10.3.2.1

①

输出信号类型,包含 DI / DO / GI / GO / 寄存器

②

输出信号名称,不支持绑定系统 DO

③

输入信号是否取反

④

输入信号类型,包含 DI / DO / GI / GO / 寄存器

⑤

输入信号名称

⑥

逻辑运算符(支持 ||、&&),选择 NULL 则下一行配置无效

10.3.2.2 系统限制与规则

为保证交叉连接逻辑计算的确定性、实时性及系统运行安全性,xCore 系统对交叉连接的配置与使用施加如下规则:

规则 说明

禁止闭合逻辑链(环路)

不允许交叉连接之间形成闭合回路。闭合逻辑链将导致信号被无限次求值,可能引发信号振荡或系统异常,因此系统将拒绝此类配置。

输出信号唯一性约束

在全局范围内,不允许多条交叉连接产生同一输出 I/O 信号。若多个交叉连接同时写入同一输出信号,将导致结果不确定,系统将判定该配置为非法。

输入输出不可相同

在同一条交叉连接中,配置为输入的 I/O 信号不得与该交叉连接的输出 I/O 信号相同,以防止形成直接逻辑回路。

GI / GO / 寄存器运算

当交叉连接中使用 GI、GO、非 bit 型寄存器信号时,仅其最低有效位参与逻辑运算,其余位不参与计算。

转发规则

当交叉连接中仅配置一个输入信号,且未配置任何逻辑运算符时,该交叉连接将被视为转发连接,输出信号的状态与输入信号保持一致。

输出信号限制

  1. 已绑定为系统输出信号的 IO 信号不可重复绑定为交叉连接输出;

  2. 已绑定系统功能码的只写寄存器不可重复绑定为交叉连接输出;

  3. 绑定了交叉连接输出的信号不可以绑定系统事件;

  4. 绑定了交叉连接的信号,不支持在 RL 程序中进行修改(如指令 SetDO、PulseDO、SetGO、PulseGO、SetVDI、PulseVDI 以及 Trigger 指令)。

注意事项:

  • 为防止异常情况发生,强烈建议选择虚拟 IO 或通用 IO 作为交叉连接绑定信号源。

  • 当对交叉连接配置进行了新建、删除、编辑后,必须重启左上方按钮以应用最新配置。

  • 当在交叉连接打开状态下进行信号删除、编辑、新增后,交叉连接将会自动重启。

  • 当在交叉连接打开状态下进行切换工程、重新加载工程、pptomain 后,交叉连接将会自动重启。