跳到主要内容

10.14 OPC-UA

10.14.1 概述

xCore 控制系统的 OPC-UA,目前支持 xCore 控制器作为 OPC-UA 通信的服务端,并默认支持 OPC 40010-1 OPC UA for Robotics, Part 1: Vertical Integration 标准里的所有强制性节点及部分可选节点,其详细模型介绍请参考附录 OPC-UA 相关部分。另外,还支持用户自定义变量及 event 事件上送功能。

10.14.2 打开关闭

在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“OPC-UA”,进入到 OPC-UA 配置界面,如下图,可以在上方的“端口”编辑框输入 OPC-UA 服务的端口,并通过“启用”按钮打开或关闭 OPC-UA 服务。

10.14.2 1

当 OPC-UA 服务正常打开后,可以在状态监控的网络连接里看到 OPC-UA 服务处于监听状态,如下图所示:

10.14.2 2

10.14.3 安全

在 OPC-UA 配置界面点击“安全”选项卡,进入安全配置界面,如下图所示:

10.14.3 1

此界面主要用于说明及配置 OPC-UA 服务端安全的策略。

  1. 默认支持 None、Sign、Sign&Encrypt 三种安全模式,在客户端连接时选择需要的模式即可。

  2. 默认支持 Basic128Rsa15、Basic256、Basic256Sha256、Aes128Sha256RsaOaep 四种安全策略,在客户端连接时选择需要的策略即可。

  3. 勾选“允许匿名”复选框,可以允许客户端进行匿名登录,若没有勾选,则客户端只能使用右边列表中的用户进行登录。

  4. 输入用户名与密码,点击“新增用户”按钮,即可在右边列表中添加新的用户。

  5. 在右边列表中选中用户,点击“删除用户”按钮,可以删除不需要的用户。

10.14.4 证书

在 OPC-UA 配置界面点击“证书”选项卡进入证书配置界面,如下图所示:

10.14.4
  1. 默认情况下,若不导入 OPC-UA 服务端的证书及私钥,控制系统将使用自生成证书和私钥。

  2. 点击“导入证书”按钮可以导入服务端证书,点击“导入私钥”按钮可以导入服务端的私钥,导入的证书和私钥都需要是 der 格式,并保证证书和私钥是匹配的。另外,需注意导入的服务端证书的 URL 必须是:urn:xcore.opcua.server。

  3. 点击右方“导入”按钮,可以导入受信任的客户端证书,点击“删除”按钮可以删除选中的客户端证书。

10.14.5 自定义变量配置

在 OPC-UA 配置界面点击“变量”选项卡进入自定义变量配置界面,如下图所示:

10.14.5

xCore 控制系统的 OPC-UA 通信支持自定义变量功能,支持 bool、int、double、string 四种变量类型,并支持配置客户端是否可写属性,其具体的配置功能如下:

  1. 在页面左边的填写好“名称”、“描述”、“类型”、“可写”、“初始值”等属性,点击“新建”按钮,可以在右侧列表新增一个自定义变量。目前最多支持 128 个自定义变量。

  2. 点击“删除”按钮可以删除右侧列表中选中的变量。点击“清除”可以删除右侧列表中的所有变量。

  3. 勾选右侧变量列表下的“开启监控”复选框,可以开启变量监控,“当前值”会实时显示变量在控制器中的值。点击“修改值”按钮可以修改选中变量的当前值。

客户端可以在 Robotics 模型中的 CustomVariables 节点下找到自定义变量的节点,并进行读写操作;在机器人侧,用户可以使用 ReadOpcUaVarByName、WriteOpcUaVarByName 两个指令在 RL 程序中读取或修改 OPC-UA 自定义变量,其详细使用方法详见 RL 指令章节中相应的使用说明。

10.14.6 事件(event)

OPC-UA 服务端支持将机器人的一些状态变化通过事件(event)方式通知给 OPCUA 客户端。
当前支持的上报事件如下表所示:

事件

等级(Severity)

上、下电

100

手、自动切换

100

程序运行、停止

100

急停触发

600

安全门停止触发

600

保护停止触发

600

碰撞检测报警

600

客户端事件的显示如下图所示:

10.14.6