跳到主要内容

基本概念

开始使用 AI 辅助开发,只需先认识三个概念:大语言模型、AI Agent 和 Skill。

大语言模型​

  • 职责:理解问题、生成回答。

大语言模型是许多 AI 工具的核心能力来源。它从大量数据中学习,能够根据你提供的信息,解释概念、分析问题、编写代码。你可以用日常语言与它交流。

大语言模型根据上下文,按概率预测并生成内容,因此回答即使看起来合理,也可能存在错误,需要人工审查和核实。

不过,生成代码不等于完成开发。模型本身不能直接打开你的工程、修改文件或运行编译,这些工作还需要工具。

参考资料:What Are Large Language Models (LLMs)?。

AI Agent​

  • 职责:结合大语言模型与工具,执行任务。

AI Agent(智能体)将大语言模型与工具结合起来。你描述目标,它可以拆分步骤、读取工程、修改代码,并根据运行结果继续调整。

例如,你希望给插件增加一个按钮:大模型可以告诉你代码怎么写,而具备相应工具和权限的 Agent 可以直接在工程中修改,并尝试编译验证。

你负责说明目标、确认结果,Agent 协助执行。 Agent 在理解任务、调用工具和执行操作时也可能出错,最终产物仍需要人工审查和验证。

参考资料:What Are AI Agents?。

Skill​

  • 职责:保存可复用的经验,指导 Agent 执行任务。

当你反复让 Agent 做同一类工作时,就可以把常用步骤和注意事项整理成 Skill(技能)。

Skill 是供 Agent 使用的一份可复用任务说明,也可以附带脚本、模板和参考资料。有了它,Agent 就能按约定的流程处理这类任务,你也不必每次重新解释。

Skill 的文件夹结构如下,脚本、参考资料和模板可按需添加:

meeting-notes/
├── SKILL.md # 必需:技能说明
├── scripts/ # 可选:辅助脚本
├── references/ # 可选:参考资料
└── assets/ # 可选:模板等资源

一份最简单的 Skill 只需要一个目录和其中的 SKILL.md 文件。下面是“整理会议纪要”的 SKILL.md 简化示例:

---
name: meeting-notes
description: 当用户需要将会议记录整理成会议纪要时使用。
---

1. 阅读用户提供的会议记录,提取讨论要点和已确认的结论。
2. 列出待办事项、负责人和截止时间;未提及的信息标注为“待确认”。
3. 按“讨论要点、会议结论、待办事项”三个部分输出。

其中,name 是技能名称,description 说明何时使用,正文告诉 Agent 具体怎么做。

Rokae+ 插件提供了一些可复用的 Skill,详见 Rokae+ 相关 Skill。

参考资料:Agent Skills Overview。