跳到主要内容

8.4 工程配置

工程配置界面用于对当前工程进行相关配置。

8.4

8.4.1 选择机器人

当 PC 端运行 RobotAssist 软件,不连接机器人时,如果想离线编辑 RL 工程,可以在此选择连接的机器人,系统会切换并显示该机型的工程数据。当 RobotAssist 软件连接机器人时,此处显示的是当前连接的机器人。

8.4.2 工程

重新加载:重新加载选择的工程。 与之前的版本相比,3.1 版本在RL 编程语言的语法上做了一些调整。主要变化如下: 1. 所有函数和注册指令在调用时,必须加上括号(); 2. 每条表达式结束后,需要添加分号;

例如,在旧版本中,程序可能像这样书写:

MoveL p1, v3000, z50, tool0
int a = 200
ConfL off

而在3.1 版本中,应修改为以下格式:

MoveL(p1,v3000,z50,tool0);
int a =200;
ConfL(off);

当您从旧版本升级到3.1 版本后,在“工程配置”界面中点击重新加载或在“程序编辑界面中点 击PPToMain 按钮时,系统会自动检测并弹出提示,引导您完成工程的升级操作。

8.4.2

请注意,一旦升级完成,若需要回退到之前的版本,您可以通过导出功能将现有工程导出为 3.1 版本的格式,在导出的压缩文件中,“工程名old1.zip”即为您升级前的工程备份。请务必 妥善保存此备份文件,以备后续需要。 设为默认:将选择的工程设为默认工程,当机器人开机后,可自动加载。 另存为:另存为选择的工程,并将其推送到控制器。 导入:打开导入工程页面,选择要导入的工程系统、工程路径等参数。 导出:打开导出工程页面,选择需要导出的工程以及路径,支持导出为xCorev2.2 及以下的 工程格式,xCore3.0 版本的工程格式,xCore3.1 版本的工程格式。 新建:新建工程,工程名称只能是英文字母,数字和下划线的集合。 重命名:重命名当前选择的工程。 删除:删除当前选择的工程.

文件一旦删除,无法恢复!

8.4.3 同步

HMI 与控制器中的工程文件有三种同步方式:

  1. 二者建立连接后,工程文件立即自动同步,以控制器内的为准;

  2. 工程的重要工程信息(例如工具、工件等)有变化时,会立即同步至控制器;

  3. RL 代码在执行运行调试等操作时,会自动推送至控制器;如工作未完成,若需要保存请在此页面点击“推送到控制器”按钮。

    • “从控制器载入”按钮: 示教器将重新从控制器同步工程并加载,此操作将覆盖示教器当前状态下的所有工程。

    • “推送到控制器”按钮: 示教器将当前状态下的工程同步到控制器中。若在调试时修改了程序,点击此按钮则同样会启用指针热更新,使当前的程序修改在控制器中生效。

8.4.4 恢复工程

当工程有修改时,控制器会进行定期备份。在下拉列表中选择一个按时间命名的备份工程,点击“恢复”恢复备份的工程。点击刷新按钮,刷新备份工程列表。

8.4.5 工程升级

通常情况下,您无需手动使用“工程配置”界面中的工程升级功能。但在某些特殊场景下,如果无法通过点击重新加载、PPToMain 按钮进行升级,您可以点击该功能按钮手动执行升级操作。

8.4.6 关机恢复

开启“关机恢复”功能后,在 RL 程序运行过程中若执行正常关机,则下次开机时,控制器将自动恢复到关机前的状态。

截至 3.2 版本,本功能支持恢复变量数据、指针数据、函数调用关系及部分机器人状态参数。

8.4.6

支持恢复的正常关机操作:

  1. 在示教器中进入控制器设置 → 基本设置,点击重启/关机按钮进行关机。

  2. 按下控制柜上的电源 POWER 键进行关机。

  3. 对于配备 UPS-安全板的机型,在意外断电时关机也可恢复。

除上述情况外,其他异常方式关机(如强制断电、系统错误等)将无法保证数据恢复。此时需重新执行 pptomain 并运行程序。

本功能仅恢复以下指令对应的参数:

MotionSup

MotionSupPlus

MotionSupJointTrq

ConfL

ConfJ

SpeedRefresh

HomeSet

Home

HomeSpeed

MotionWaitAtFinePoint

IgnoreOverride

SingAreaLockAxis4

SingAreaJointWay

SingAreaWrist

SetRobotJointsMaxAcc

SetRobotJointsMaxJerk

SetTransmissionOverloadParams

SetAccRampTime

SetStopAccRampTime

MotionSupJointTrq

SetMaxMotionJerk

VibSuppression

注意事项:

  1. 若关机前处于 demo 模式,开机后将无法恢复该模式。

  2. 关机时不会保存 IO 及寄存器的值,开机后将读取实际物理值。

  3. 当该功能启用时,系统将在开机恢复时优先加载关机时运行的工程(如工程 A),而忽略默认工程(如工程 B)的设置。

当前版本功能限制:

  1. 不支持运动轨迹恢复: 若关机前程序正在执行轨迹(如 A → B → C),且前瞻指针已扫描过 C 点指令,在 A → B 过程中关机(假设停在 D 点),则开机后运行将继续从 D 点向 C 点规划路径,不恢复 A → B 段轨迹。

  2. 不支持通信设备状态恢复: 无法恢复关机前正在使用的 Socket、串口等通信设备的状态,需重新初始化连接。

  3. 不支持中断恢复: 若关机时正在执行中断函数,开机后中断相关功能将无法恢复,需重新配置。

  4. 不支持指令录制轨迹恢复: 无法恢复通过 PathRecStart、PathRecStop 等指令录制的轨迹数据。

8.4.7 预定义参数

预定义参数包括基本坐标系参数,以及一系列标准速度、转弯区设置,这些变量用于 RL 指令的参数。在本页面可以查看变量的物理含义,暂不允许编辑。在编程选项卡 → 工程配置 → 预定义参数页面,可以看到控制器提供的预定义参数。

8.4.7 1

在设置选项卡 → 运动参数 → 运动参数页面,可以看到预定义参数 vmax 的配置选项,最大 TCP 速度和最大外部轴速度。vmax 是唯一一个可以由用户配置的预定义参数。

8.4.7 2

8.4.8 切换工程列表

工程切换列表中可以将左侧现有工程添加到右侧切换列表,添加到切换列表中的工程,支持使用寄存器绑定功能码按照切换列表的工程 ID 进行切换。对应 ID 可以进行手动修改。支持按照名称和 ID 进行过滤,点击中间箭头可以将工程添加到切换列表中,修改 ID 和删除操作会自动同步到控制器。

8.4.8

①

工程列表,显示所有已存在工程

②

添加按钮,通过此按钮可添加工程到右侧切换工程列表

③

切换工程列表,添加到此列表中的工程可以绑定功能码通过寄存器进行切换

④

切换工程ID,此ID 作为使用寄存器进行工程切换是的参数,双击可以手动修改ID,修改完成后自动生效

8.4.9 工程导入导出

8.4.9.1 工程导出

在工程配置页面,点击“导出”按钮,进入工程导出界面。

8.4.9.1

①

工程导出选项

②

工程导出路径

③

筛选框

④

工程列表

⑤

工程导出操作按钮

导出操作步骤:首先在①中选择导出版本,②中选择任务导出目标路径,③筛选框可以按照名称进行筛选,然后在④工程导出列表中,勾选要导出的条目,最后点击⑤中的完成按钮执行导出,即可在②中对应路径下生成导出的文件。

8.4.9.2 工程导入

在工程配置页面,点击“导入”按钮,进入工程导入界面。

8.4.9.2

①

导入工程版本

②

工程路径选择

③

工程导入选项

④

工程导入操作按钮

导出操作步骤:首先在①中选择导入版本,②中选择任务路径,然后在③工程导入选项中,选择导入条目的冲突处理策略,最后点击④中的完成按钮执行导入,即可导入工程到本机。