xCore 控制系统V3.2设置错误码报警过滤本页总览 9.14 错误码报警过滤 当 xCore 出现错误级别的报警时,会触发绑定报警状态的系统 IO 或寄存器输出高电平。如果客户不希望某些报警触发报警状态输出(系统 IO 或寄存器),可以通过该功能进行设置。
9.14 错误码报警过滤 当 xCore 出现错误级别的报警时,会触发绑定报警状态的系统 IO 或寄存器输出高电平。如果客户不希望某些报警触发报警状态输出(系统 IO 或寄存器),可以通过该功能进行设置。