跳到主要内容

xcore_api 介绍

xcore_api 是控制器插件开发使用的 C++ 接口集合,插件通过这些接口接入控制器内部能力。典型用途包括:插件生命周期管理、自定义 RL 指令注册、运动指令下发、机器人状态查询、IO 和寄存器读写、EtherCAT/现场总线通信、客户端插件与控制器插件通信、日志上报等。

当前头文件版本为 0.0.3,对应控制器版本以接口包内 README.md 说明为准。开发时应确保插件使用的 xcore_api 版本与目标控制器版本匹配。

使用方式概览​

控制器插件通常按以下方式使用 xcore_api:

  1. 在插件工程中包含需要的头文件,例如 launch/launch_api.hpp、rl_cmd/morden_rl_cmd_api.hpp。
  2. 实现一个入口模块,继承 xcore_api::launch::LaunchAPI。
  3. 在 Init() 阶段完成配置加载、日志初始化、Hook 注册等初始化动作。
  4. 在 Start() 阶段注册指令、注册服务、注册日志码或启动必要的后台任务。
  5. 在 Stop() 阶段释放资源,停止线程或关闭总线连接。
  6. 使用 LAUNCH_MODULE 或 LAUNCH_MODULE_PRIORITY 宏将入口模块自动注册到控制器。

入口模块示例:

#include "launch/launch_api.hpp"

class ExamplePlugin : public xcore_api::launch::LaunchAPI {
public:
void Init() override {
// 插件初始化,例如读取配置、初始化日志
}

void Start() override {
// 所有插件 Init 完成后执行,例如注册指令、服务、Hook
}

void Stop() override {
// 控制器停止插件时执行资源释放
}
};

LAUNCH_MODULE(ExamplePlugin)

模块总览​

模块目录主要头文件作用
launchlaunch_api.hpp插件入口和生命周期管理。
rl_cmdmorden_rl_cmd_api.hpp注册自定义 RL 指令,解析指令参数,返回执行结果。
motion_cmdmotion_cmd_api.hpp生成并下发运动指令,支持直线、关节、圆弧、螺旋等运动类型。
sdksdk_cmd_api.hppSDK 自定义指令接口,支持运动指令和非运动指令进入 SDK 指令队列。
hookshooks_api.hpp、hooks_args_api.hpp注册控制器事件回调,例如点位变化、程序跳转、开始、暂停、急停等。
statesstates_api.hpp查询和设置控制器状态,例如自动/手动、上下电、任务空间、仿真模式等。
rl_taskrl_task_api.hpp查询和控制 RL 任务,例如开始、暂停、停止、跳转行、获取执行指针等。
ioanalog_api.hpp读写 AI/AO/DI/DO/GI/GO 信号以及内部寄存器。
registersfunction_code_api.hpp扩展寄存器功能码,支持自定义寄存器读写逻辑。
ethercatecat_base_api.hpp操作 EtherCAT 从站 PDO/SDO。
fieldbusfieldbus_api.hpp创建和操作现场总线设备,如 Modbus、Profinet、EIP、CC-Link 等。
endtoolendtool_api.hpp通过末端协议透传控制电爪等末端工具,当前主要封装 Modbus RTU。
serviceservice_api.hpp注册控制器插件服务,用于客户端插件与控制器插件之间传递 JSON 协议。
loglog_api.hpp初始化插件独立日志,并提供插件日志宏。
user_loguser_log_api.hpp注册和上报多语言用户日志、运行日志。
const_datapose_api.hpp、ecat_api.hpp定义位姿、点位、速度、工具、工件、触发器、PDO/SDO 等通用数据结构。
utilsfilesystem_api.hpp、thread_pool_api.hpp、singleton_api.hppJSON/文件读写、线程池、单例模板等通用工具。

launch:插件入口模块​

launch 模块用于把插件中的入口对象注册到控制器。入口类需要继承 LaunchAPI 并实现 Init()、Start()、Stop() 三个生命周期函数。

执行顺序如下:

  1. 控制器加载插件动态库,构造插件入口对象。
  2. 按优先级依次执行所有插件入口模块的 Init()。
  3. 所有 Init() 完成后,按优先级执行 Start()。
  4. 控制器停止或卸载插件时,执行 Stop()。
  5. 插件对象析构。

常用接口和宏:

接口/宏说明
LaunchAPI::Init()初始化阶段,适合加载配置、初始化日志、准备数据结构。
LaunchAPI::Start()启动阶段,适合注册指令、服务、日志码等。
LaunchAPI::Stop()停止阶段,适合释放资源、停止线程、关闭设备连接。
LaunchAPI::Register(priority, ptr)注册入口模块,priority 越高越先执行。
LAUNCH_MODULE(ClassName)以默认优先级 0 注册入口模块。
LAUNCH_MODULE_PRIORITY(ClassName, priority)以指定优先级注册入口模块。

rl_cmd:自定义 RL 指令​

rl_cmd 模块用于把 C++ 实现注册为 RL 程序中可调用的自定义指令。插件可声明指令名称、参数类型、默认参数、前瞻行为、任务限制、步退行为,并在执行函数中读取参数、调用控制器能力或设置返回值。

核心概念:

类型/接口说明
ValueTypeAPI指令参数类型,例如 VALUE_INT、VALUE_DOUBLE、VALUE_STRING、VALUE_POSE、VALUE_TOOL、VALUE_WOBJ 等。
ArgTypeAPI描述单个参数类型,可设置是否允许缺省以及默认值。
RLCmdConfigAPI指令配置,包含函数名、前瞻类型、任务限制、步退行为。
ModernRLCmdAPI自定义指令构造器,用于设置参数和执行函数。
RLCallFrameAPI获取当前指令运行上下文,例如任务名、文件名、行号,也可设置返回值。
SymbolVarBaseAPI指令参数访问对象,可读取基础类型、点位、速度、工具、工件等。
RegPluginCmdsAPI()将指令注册到控制器。

常见执行结果:

返回值含义
CMD_PROCESS_SUCCESS指令执行成功,RL 继续运行。
CMD_PROCESS_ERROR指令执行失败,暂停当前任务。
CMD_PROCESS_FATAL致命错误,RL 停止。
CMD_PROCESS_IGNORE异步指令,任务进入异步等待。
CMD_PROCESS_EXTRA额外执行的指令,常用于运动指令。
CMD_PROCESS_RESCHEDULE请求重新调度。

简化示例:

#include "rl_cmd/morden_rl_cmd_api.hpp"

void RegisterExampleCmd() {
xcore_api::rl_cmd::RLCmdConfigAPI cfg;
cfg.SetFuncName("ExampleCmd");
cfg.SetLookAhead(xcore_api::rl_cmd::WAIT_MOVE_PAUSE);

BEGIN_COMMAND_API(cfg)
PARAMS_API(xcore_api::rl_cmd::ArgTypeAPI(xcore_api::rl_cmd::ValueTypeAPI::VALUE_INT))

xcore_api::rl_cmd::RLCmdActionAPI action =
[](std::shared_ptr<xcore_api::rl_cmd::RLCallFrameAPI> frame,
std::vector<std::shared_ptr<xcore_api::rl_cmd::SymbolVarBaseAPI>> args) {
return [frame, args]() {
int value = args[0]->GetIntVal();
// 在此处执行插件逻辑
return xcore_api::rl_cmd::CMD_PROCESS_SUCCESS;
};
};

EXECUTE_API(action)
REGISTER_COMMAND_API
}

使用建议:

  1. 指令注册建议在入口模块 Start() 阶段完成。
  2. 指令参数类型应与 RL 调用方式保持一致,读取前先明确参数类型。
  3. 涉及运动的指令应正确设置前瞻行为,避免破坏控制器调度逻辑。
  4. 需要返回值时,通过 RLCallFrameAPI::SetReturnValue() 设置。

motion_cmd:运动指令​

motion_cmd 模块用于构造并发送运动轨迹。它通常与自定义 RL 指令配合使用:RL 指令解析参数后,将点位、速度、工具、工件、转弯区等信息封装为 MotionCmdArgsAPI,再通过 MotionCmdAPI 发送给控制器运动队列。

支持的运动类型包括:

类型说明
MOVE_ABSJ关节绝对运动。
MOVE_J关节运动。
MOVE_L直线运动。
MOVE_C圆弧运动。
MOVE_CF全圆运动,需要设置全圆额外参数。
MOVE_T摆线运动,需要设置摆线参数。
MOVE_SP螺旋线运动,需要设置螺旋参数。

常用配置:

接口说明
SetTargetPoint()设置目标点。
SetAuxPoint()设置辅助点,圆弧等多点运动会用到。
SetMoveType()设置运动类型。
SetTool() / SetWobj()设置工具和工件。
SetSpeed() / SetZone()设置速度和转弯区。
SetTriggers()设置轨迹触发器。
SetCallback()设置运动开始、暂停、完成、错误回调。
SetFinishInAdvance()提前终止轨迹,可配合 Trigger/IO 实现搜索类指令。
SendCmd()发送单条运动指令。
SendSegmentCmds()发送多段间断连续运动。
SendStepBackCmd()生成步退指令。

注意事项:

  1. 位姿、速度、距离等数据采用国际单位,位置单位为米,角度通常为弧度。
  2. MOVE_CF、MOVE_T、MOVE_SP 需要设置对应的扩展参数。
  3. 自定义运动指令要关注前瞻、转弯区和回调执行时机。
  4. 多段轨迹应根据业务选择 SendCmd() 或 SendSegmentCmds()。

sdk:SDK 自定义指令​

sdk 模块用于把插件定义的 SDK 指令加入控制器 SDK 指令队列。它同时支持运动指令和非运动指令。

核心接口:

接口说明
SDKCmdAPI非运动 SDK 指令基类。
BeforeProcess()指令执行前回调,可选实现。
DerivedProcess()指令核心执行逻辑,返回 SUCCESS、PENDING 或 ERROR。
AfterProcess()指令执行后回调,可选实现。
MordenSDKCmdAPI::SendSDKMotionCmd()发送 SDK 运动指令。
MordenSDKCmdAPI::SendSDKCmd()发送 SDK 普通指令。
MordenSDKCmdAPI::SetFinalSDKCmd()设置打断前瞻的指令。

hooks:控制器事件回调​

hooks 模块用于监听控制器内部事件。插件注册 Hook 后,当控制器发生对应事件时,会回调插件提供的函数。

支持的事件包括:

事件说明
POINT_CHANGE点位增加、删除、修改。
PP_TO_MAIN程序指针跳转到主程序。
PP_TO_LINE程序指针跳转到指定行。
B_START_RUN开始运行。
B_PAUSE_RUN暂停运行。
E_STOP_RUN急停。

运行方式:

运行方式说明
SYNC_RUN同步执行,会阻塞控制器对应事件。
ASYNC_RUN_IN_THREAD_POOL在线程池中异步执行。
ASYNC_RUN_IN_RT_THREAD在实时线程中执行。

注册流程:

  1. 创建 HookDataAPI。
  2. 调用 SetEvent() 设置事件。
  3. 调用 SetHook() 设置回调函数。
  4. 调用 SetRunType() 设置同步或异步运行方式。
  5. 调用 SetPriority() 设置优先级。
  6. 调用 RegisterHooksAPI() 注册。

注意:Hook 注册不接受插件 Start() 之后的动态注册。同步 Hook 中不要执行耗时操作,避免阻塞控制器事件流程。

states:机器人和控制器状态​

states 模块用于查询或设置控制器运行状态。

常用能力:

接口说明
IsAutoMode() / SetAutoMode()查询或设置自动/手动模式。
IsPowerOn() / SetPowerOn()查询或设置上下电状态。
IsTaskSpaceReady() / SetTaskSpace()查询或占用任务空间。
IsRobotBusy() / SetRobotBusy()查询或设置机器人忙状态。
GetRunningState()获取当前运行阶段,如开始、暂停、单步、碰撞、急停等。
IsSimuMode()查询当前是否为仿真模式。

使用建议:

  1. 修改控制器状态前应确认当前模式和任务状态。
  2. SetRobotBusy()、SetTaskSpace() 这类占用状态需要成对释放,否则可能影响其他模块使用机器人。
  3. 与运动或任务控制组合使用时,应先判断当前是否允许执行。

rl_task:RL 任务控制​

rl_task 模块用于控制和查询 RL 程序任务。

常用接口:

接口说明
PPToMain()重置程序指针到主程序。
IsProgramResetDone()判断程序复位是否完成。
PPToLine()跳转到指定任务、文件、行。
PPToFunc()跳转到指定函数,主要用于调试。
ModifyProgramLoop()修改程序循环模式。
AlarmRLTask()唤醒指定任务。
StartRun() / PauseRun() / StopRun()开始、暂停、停止程序。
PauseRunAndWaitIdle()暂停程序并等待机器人停止。
GetPointedLine() / SetPointedLine()获取或设置程序指针。
GetExecLine() / SetExecLine()获取或设置运动指针。
IsTaskExists() / IsTaskRunning()查询任务是否存在或正在运行。

注意:跳转失败后解释器状态可能不可控,必要时需要重新加载任务。

io:信号和寄存器​

io 模块当前主要由 Analog 单例提供 AI/AO/DI/DO/GI/GO 信号和内部寄存器访问能力。

信号接口:

信号类型读取接口写入接口
AIGetAIValue()不支持
AOGetAOValue()SetAOValue()
DIGetDIValue()不支持
DOGetDOValue()SetDOValue()
GIGetGIValue()不支持
GOGetGOValue()SetGOValue()

寄存器接口:

数据类型读取接口写入接口
int16ReadInt16Register()WriteInt16Register()
boolReadBoolRegister()WriteBoolRegister()
floatReadFloatRegister()WriteFloatRegister()
bitReadBitRegister()WriteBitRegister()
int32ReadInt32Register()WriteInt32Register()
byteReadByteRegister()WriteByteRegister()

辅助接口:

接口说明
IsAiExist() / IsAoExist()判断模拟量信号是否存在。
IsDiExist() / IsDoExist()判断数字量信号是否存在。
IsGiExist() / IsGoExist()判断组信号是否存在。
RegisterType()查询寄存器类型。
RegisterWriteable()查询寄存器是否可写。
CheckRegisterCanUsedAsIO()判断寄存器能否作为指定 IO 类型替代使用。

registers:寄存器功能码​

registers 模块用于扩展寄存器功能码。插件可以声明一个功能码类,定义支持的寄存器类型、长度、读写属性,并实现实际执行逻辑。

核心类型:

类型/接口说明
RegTypeAPI寄存器数据类型:BIT、BOOL、BYTE、INT16、INT32、FLOAT。
FuncCodeCfgAPI功能码配置,包含名称、支持类型、长度、是否可写。
FuncCodeAPI功能码基类,需要实现 ExecFuncCode() 和 Clone()。
ReadIntRegValue() / ReadFloatRegValue()读取功能码关联的寄存器值。
WriteIntRegValue() / WriteFloatRegValue()写入功能码关联的寄存器值。
RegFuncCodeAPI()注册功能码到控制器。

可使用 DECLARE_FUNCTION_CODE_API 和 FUNCTION_CODE_EXECUTE_API 宏简化声明和实现。

ethercat:EtherCAT 从站访问​

ethercat 模块用于操作 EtherCAT 从站的 PDO 和 SDO。

数据结构在 const_data/ecat_api.hpp 中定义:

数据结构说明
PdoAPIPDO 数据描述,包括 baseIndex、byteOffs、byteSize、name。
SdoAPISDO 数据描述,包括 index、subIndex、dateLen、timeOut、回调函数等。

核心接口:

接口说明
EcatBaseAPI(slave_id)创建指定从站 ID 的 EtherCAT 操作对象。
GetPdoValue() / SetPdoValue()读取或写入 PDO 值。
GetSdoValue() / SetSdoValue()读取或写入 SDO 值。
RegisterPdo() / RegisterSdo()注册 PDO/SDO 到对应偏移或索引。

注意:读取或写入 PDO/SDO 时,传入的数据指针空间需要与对象长度匹配。

fieldbus:现场总线​

fieldbus 模块封装现场总线设备的创建、配置、打开、关闭、寄存器读写和 DI/DO 访问。

支持的设备类型:

类型说明
MODBUS_TCP_MASTER / MODBUS_TCP_SLAVERModbus TCP 主站/从站。
MODBUS_RTU_MASTER / MODBUS_RTU_SLAVERModbus RTU 主站/从站。
PROFINET_SLAVERProfinet 从站。
EIP_SLAVEREtherNet/IP 从站。
CCLINK_IE_SLAVER / CCLINK_ECAT_SLAVERCC-Link 相关从站。

配置类:

配置类说明
FieldbusCfgAPI总线基础配置,包含设备类型、设备名、大小端。
ModbusCfgAPIModbus 配置,包括 IP、端口、串口、从站 ID、寄存器起始地址和数量。
ProfinetCfgAPIProfinet 配置,包括站点名、网卡、更新周期、槽模块 ID。
EipCfgAPIEIP 配置,包括读写寄存器数量、网卡。
CCLinkCfgAPICC-Link 配置,包括协议类型、网卡、占用站数、波特率、协议版本。

FieldbusAPI 提供统一访问接口:

接口说明
Open() / Close()打开或关闭总线设备。
ReadRegisters() / WriteRegisters()读取或写入寄存器。
GetDINum() / GetDONum()获取 DI/DO 数量。
GetDI() / SetDO()读取 DI 或设置 DO。

endtool:末端工具​

endtool 模块用于通过末端协议透传控制电爪等设备。当前 ModbusRTUEndtoolAPI 封装了 Modbus RTU 常用功能码:

接口Modbus 功能码说明
RWData()透传直接发送和接收原始数据。
ReadCoil_01()01读线圈。
ReadDiscreteInput_02()02读离散输入。
ReadRegister_03()03读保持寄存器。
ReadRegister_04()04读输入寄存器。
WriteCoil_05()05写单个线圈。
WriteRegister_06()06写单个寄存器。
WriteCoil_0F()15写多个线圈。
WriteRegister_10()16写多个寄存器。

该模块适合封装电爪、工具快换、传感器等末端设备的私有协议。

service:客户端与控制器插件通信​

service 模块用于在控制器插件中注册自定义服务协议。客户端插件向控制器发送指定 plugin_name 和 key 的 JSON 请求后,控制器会调用已注册的回调函数,并返回回调生成的 JSON 数据。

接口:

int RegServiceAPI(
const std::string& plugin_name,
const std::string& key,
const std::function<Json::Value(const Json::Value&)>& func
);

使用场景:

  1. 客户端插件读取控制器插件状态。
  2. 客户端插件向控制器插件下发配置。
  3. 控制器插件向客户端返回设备状态、诊断信息或业务数据。
  4. 用 JSON 自定义协议实现轻量级插件间通信。

log 与 user_log:日志能力​

log 模块用于初始化插件独立日志,并提供日志宏:

宏说明
LOG_DEBUG调试日志。
LOG_INFO普通信息日志。
LOG_WARNING警告日志。
LOG_ERROR错误日志。
LOG_FATAL致命错误日志。

初始化接口:

xcore_api::log::InitLogAPI("log_dir", 10, 5);

参数含义为日志目录、单个日志文件大小上限(单位 MB)和日志文件数量。日志存储总量不能超过接口约束。

user_log 模块用于向控制器注册和上报用户日志:

接口说明
ConfigReportLogAPI()配置插件多语言日志。
ConfigEnglishReportLogAPI()配置英文兜底日志。
RegisterReportLogAPI()将日志配置注册到控制器并生效。
ReportUserLogAPI()上报多语言用户日志。
ReportRunLogAPI()上报用户运行日志。

建议在 Init() 阶段加载日志配置,在 Start() 阶段注册日志码。

const_data:通用数据结构​

const_data/pose_api.hpp 定义控制器插件常用的运动数据结构,采用国际单位:

数据结构说明
PositionAPI位置,单位为米。
QuaternionAPI姿态四元数。
ConfDataAPI机器人构型数据,用于确定到达目标点的解。
PoseAPI位姿/坐标系,支持右乘和求逆。
PointAPI点位信息,可表示笛卡尔点或关节点。
ZoneAPI转弯区,包含距离和百分比。
SpeedAPI速度,包含 TCP 速度、姿态速度、臂角速度、百分比等。
LoadAPI负载,包含质量、质心和转动惯量。
TriggerAPI轨迹触发器,支持距离或时间触发。
ToolAPI工具坐标系和工具负载。
WobjAPI工件坐标系、用户坐标系和工件负载。

const_data/ecat_api.hpp 定义 EtherCAT PDO/SDO 数据结构,供 ethercat 模块使用。

utils:通用工具​

utils 模块提供插件开发中的常用工具能力。

文件和 JSON:

接口说明
WriteBinaryToFileAPI() / ReadBinaryFromFileAPI()二进制文件写入和读取。
LoadFromFileAPI() / SaveToFileAPI()JSON 文件读取和保存。
LoadFromStringAPI() / SaveToStringAPI()JSON 字符串解析和序列化。
SaveToStringInLineAPI()将 JSON 按行保存为字符串。
CreateEmptyJsonFileAPI()创建空 JSON 文件。
IsJsonFileAPI()判断文件是否为 JSON 文件。
GetPluginNameAPI()获取当前插件名称。

线程池:

接口说明
RunInThreadPoolAPI()在线程池中执行无返回值函数。
RunInThreadPoolIntAPI()在线程池中执行返回 int 的函数。

单例:

接口/宏说明
SingletonBaseAPI<T>单例基类模板。
DECLARE_SINGLETON(type)在类内声明单例友元。
SINGLETON_INSTANCE(type)获取单例指针。
INIT_SINGLETON(type)初始化单例。

开发注意事项​

  1. 插件入口模块应通过 LAUNCH_MODULE 或 LAUNCH_MODULE_PRIORITY 自动注册,避免手动调用未约定的初始化逻辑。
  2. 需要注册到控制器的能力,例如 RL 指令、Hook、Service、日志码,应放在合适的生命周期阶段。
  3. 同步 Hook、自定义指令执行函数和运动回调中不要执行长时间阻塞操作;耗时任务建议使用线程池。
  4. 涉及运动、上下电、任务空间、机器人忙状态的接口需要谨慎调用,调用前应检查控制器状态。
  5. 读写 IO、寄存器、总线、EtherCAT 数据时,应确认名称、地址、数据长度、数据类型和目标架构一致。
  6. 插件日志建议使用 log 模块提供的日志宏,便于按插件过滤和排查问题。
  7. 插件使用的 API 版本、控制器版本和编译架构需要匹配,避免运行时加载失败或接口行为不一致。