跳到主要内容

错误码和异常说明

错误码

错误码错误名称解决方法
-67700起弧失败请根据控制器日志:
- 检查起弧参数设置是否合适
- 检查焊机是否正常工作
- 检查焊接部件是否正常
-67701焊接过程中出错请根据控制器日志:
- 检查焊接工艺参数设置是否合适
- 检查焊机是否正常工作
-67702熄弧失败请根据控制器日志:
- 检查收弧参数设置是否合适
- 检查焊机是否正常工作
-67703焊接过程中断弧- 检查工件是否正常
- 检查焊机是否正常工作
-67704焊接过程中运动错误启用了断弧时自动回退并起弧功能,可能由于运动过程中有干扰,机器人偏离了原始路径,无法继续运动。需要人工干预恢复运行。
-67705暂停在转弯区不能回退启用了断弧时自动回退并起弧功能,但是由于停在了转弯区无法沿原轨迹回退。需要人工干预恢复运行
-67706焊接程序运行中报错焊接功能未开启或焊机无法通信
-67707未处于焊接中一些功能需要机器人在焊接过程中才能调用
-67708激光传感器连接失败- 检查传感器地址和端口是否设置正确
- 检查对应的激光传感器设备是否开启
-67709指定名称激光传感器设备不存在- 检查激光传感器的设备名称是否正确
- 在配置界面添加传感器配置信息并保存
-67710指定名称激光传感器设备未连接- 检查激光传感器设备的连接状态
- 通过 connLaserSensorDev(), 或焊接工艺包配置界面,或 RL 指令连接传感器
-67711激光传感器通讯异常
-67712无有效特征点激光跟踪/寻位停止
-67713摆动自适应运行出错
-67714激光寻位计算失败
-70001焊接指令格式错误ArcOn, ArcOff 等一些指令参数需要为字符串
-70002焊接指令未配对ArcOnCommand 和 ArcOffCommand 需要配对出现,才能开始运动
-70003存在指令嵌套需要配对的指令不能嵌套
-70004指令应在Arc内部SegOn 和 ArcSet 指令需要在 ArcOn-ArcOff 之间(RL 指令用)
-70005焊接Arc指令或Weave指令未配对ArcOn-ArcOff 和 WeaveOn-WeaveOff 需要配对出现
-70006焊接内置指令未配对存在指令未配对
-70007单独的收弧指令下发 ArcOffCommand 之前没有下发 ArcOn
-70008单独的关摆动指令下发 WeaveOffCommand 之前没有下发 WeaveOn
-70009普通运动指令在起弧收弧指令内部MoveL, MoveJ, MoveAbsJ 等运动指令不能在 ArcOn-ArcOff 之间下发
-70010焊接运动指令在起弧收弧指令外部WMoveLCommand 和 WMoveCCommand 需要在 ArcOn-ArcOff 之间
-70011Arc指令嵌套ArcOn-ArcOff 存在嵌套
-70012参数不存在起弧/收弧/焊接/摆动/激光寻位跟踪等等参数文件号未创建
-70013起弧指令前没有运动指令提前起弧时间不为 0 时,下发 ArcOn 之前需要下发一条笛卡尔空间运动指令才能完成提前起弧。对于SDK下发指令,不严格要求前置运动指令,没有的话自适应为不提前起弧。
-70014收弧指令前没有焊接运动指令起弧收弧指令之间需要有 WMove 焊接运动指令
-70015参数不为字符串指令参数要为字符串
-70017电弧跟踪指令在摆动指令外部电弧跟踪指令要在 WeaveOn-WeaveOff 之间
-70018不支持电弧跟踪和间断焊同时使用电弧跟踪指令不能在 SegOn-SegOff 之间
-70019电弧跟踪仅支持三角和正弦摆动修改摆动参数中的摆弧形状为三角和正弦
-70020单独的关激光跟踪指令下发 LaserTrackOff 之前要先下发 LaserTrackOn
本页导航